29 应用案例
29.1 潮气和水渍损害
29.1.1
一般
使用红外热像仪可以探测出房屋中的潮气和水渍损害。原因一方面是受损区域的热传导特性不同,另一方面是因为与周围的材料相比,这些地方的热容量不同。
许多因素共同决定了为什么潮气或水渍损害会出现在红外图像。
例如,加热和制冷这些部分的速率会根据材料和一天里时间的不同而有所不同。正是出于这个原因,同时采用其它方式检查潮气和水渍损害是非常重要的。
29.1.2
图
下图显示显示了由于窗框安装不当而导致在外表面被水穿透的外墙上的大面积水渍损害。
29.2 插座接触不良
29.2.1
一般
根据插座连接的类型,连接不当的线可以造成局部的温度升高。这样的温度升高是由于接入线和插座的接触点上的接触面积减小而造成的,这样的故障可以造成电气火灾。
不同制造商生产的插座在结构上可能有很大的差异。出于这个原因,插座上不同的故障可能在红外图像上相同的典型特征。
局部的温度升高还可能是由于线和插座的连接不当或负载差异造成的。
29.2.2
图
下图显示了由于线与插座的连接在接触不良的位置造成的局部温度升高。
29.3 插座被氧化
29.3.1
一般
根据插座的类型和安装环境,氧化可能发生在插座的接触表面上。这样的氧化可能导致插座在加载状态下的局部电阻增加,这将在红外图像上表现为局部的温度升高。
不同制造商生产的插座在结构上可能有很大的差异。出于这个原因,插座上不同的故障可能在红外图像上相同的典型特征。
局部的温度升高还可能是由于线和插座的连接不当或负载差异造成的。
29.3.2
图
下图显示了一系列的保险丝,其中一个在与保险丝座的接触面上有温度升高。由于保险丝座上的裸露金属,温度的增加在该位置并不可见,而是体现在保险丝的陶瓷部分。
29.4 保温缺陷
29.4.1
一般
保温缺陷可能是保温层由于随着时间流逝体积减少,因此无法完全充满构架墙中间的空间而造成的。
由于这些保温缺陷与正确安装的保温层相比有着不同的导热特性,并且(或者)显示为该区域空气可以穿透建筑的构架,因此可以使用红外热像仪检查出来。
当您检查一栋建筑的时候,内侧和外侧的温度差异应当为至少 10°C。立筋、水管、水泥柱以及类似的组件在红外图像上可能类似于保温缺陷。较小的缺陷可能也会自然地产生。
29.4.2
图
在下图中,屋顶构架中的保温不足。由于保温层的缺失,空气在气压的作用下可以进入屋顶结构,因此会在红外图像上体现为不同特征的外观。
29.5 气流
29.5.1
一般
气流可以在踢脚板、门和窗周围以及天花线板上方等位置出现。由于较冷的气流会冷却周围的表面,这一类型的气流通常可以通过红外热像仪观察到。
当检查房屋内的气流时,房屋内的气压应当低于大气压。关闭所有门、窗以及换气通道,并在拍摄红外图像前打开厨房的换气扇一段时间。
气流的红外图像通常显示为典型的流线型。您可在下图中清晰地观察到这种流线型的图案。
同时应当注意气流可能被来自地板加热电路的热量所掩盖。
29.5.2
图
下图显示了一个天窗由于安装不当造成了强烈的气流。