17  从外部 FLIR 测量表获取数据

17.1  一般

您可以从外部 FLIR 测量表获取数据,然后将此数据合并到红外图像中。
当热像仪通过Bluetooth连接到 FLIR 时,来自测量表的测量值显示在热像仪的结果表中。FLIR 测量表值也添加到在图像文件中保存的信息。在预览模式下以及在编辑归档中的图像时,您可以添加来自同一 FLIR 测量表的多个值。
在预览模式下以及在编辑归档中的图像时,您可以执行以下操作:
  • 按下可编程按钮 icon,以添加 FLIR 测量表当前显示的值。
  • 按住可编程按钮 icon,以从图像上删除所有 FLIR 测量表值。

17.2  支持的 FLIR 测量表

  • FLIR CM78
  • FLIR CM83
  • FLIR DM93
  • FLIR MR77

17.3  外部测量表技术支持

技术支持

网站
电子邮件
电话
855-499-3662
维修

17.4  典型湿度测量与存档步骤

17.4.1  一般

以下步骤可作为 FLIR 测量表及红外热像仪使用过程中其他步骤的基础步骤。

17.4.2  步骤

    请遵循以下步骤:
  1. 使用红外热像仪找出墙壁和天花板后面可能存在的任何潮湿区域。
  2. 使用湿度计在可能发现的各个可疑位置测量其湿度水平。
  3. 一旦确定特殊关注区域,即在湿度计记忆体中存储湿度读数,并使用手动标记或其他热量鉴别标记标注该测量区域。
  4. 从测量表记忆中调出读数。湿度计此时将向红外热像仪持续传输此读数。
  5. 使用热像仪对带有识别标记的区域采集热像。湿度计中已存储数据也应保存在热像中。

17.5  更多信息

有关更多信息,请参阅随 FLIR 测量表附带的用户手册。