14  图像操作

14.1  保存图像

14.1.1  一般

您可以将图像保存到存储卡上。
热像仪可保存图形文件,包括所有热像和可见光信息。这意味着您可以在稍后的某个阶段中打开图像文件并执行操作,例如选择另一种图像模式、应用颜色报警和添加测量工具。
图像 jpg 文件包含全部数据,可实现无丢失保存,从而允许在 FLIR Tools 中进行完整的后期处理。还有一种常规 jpg 文件可在非 FLIR Systems 软件(资源管理器)中方便地查看,但是图像质量会有损耗。

14.1.2  关于 UltraMax

UltraMax 是一个图像增强功能,可提高图像分辨率和降噪,使较小的目标更易于分辨和测量。UltraMax 图像是普通图像的两倍宽、两倍高。
当热像仪拍摄 UltraMax 图像时,会将几个普通图像保存在同一文件中。拍摄所有这些图像可能需要花费 1 秒。为充分利用 UltraMax,这些图像应当有细微差别,这可以通过略微移动热像仪实现。在拍摄过程中,应当用双手握稳热像仪(而不是置于三脚架上),这可以使这些图像略有不同。正确地对焦、高对比度场景和静态目标也有助于拍摄出优质 UltraMax 图像。
此时,只有 FLIR Tools 能够处理 UltraMax 图像。其他 FLIR 软件将把该图像当作普通图像处理。

14.1.3  图像容量

理论上,4 GB 的存储卡容量可以保存 13000 幅图像(不带注释)。

14.1.4  命名规则

图像文件的命名规则为 FLIRxxxx.jpg,其中 xxxx 是唯一计数器。

14.1.5  步骤

请遵循以下步骤:

要保存图像,请完全按下“自动对焦/保存”按钮。

14.2  预览图像

14.2.1  一般

您可以在保存图像之前预览该图像。这样,您就可以在保存之前查看图像是否包含自己需要的信息。您还可以调整和编辑图像。

14.2.2  步骤

请遵循以下步骤:

要预览图像,请完全按下“自动调焦/保存”按钮。这样即可显示预览。

手动图像调整模式现在将处于活动状态,并且将显示状态图标 icon。有关图像调整说明,请参阅14.5 调整红外图像

要编辑图像,请按下操纵杆。这样将显示一个上下文菜单。有关编辑说明,请参阅14.4 编辑已保存的图像

请执行以下某项操作:

  • 要保存图像,请完全按下“自动对焦/保存”按钮。
  • 要退出预览模式且不保存,请按下“后退”按钮 icon

14.3  打开已保存的图像

14.3.1  一般

当您保存图像时,图像文件存储在存储卡上。要再次显示图像,请从图像归档中将其打开。

14.3.2  步骤

    请遵循以下步骤:
  1. 按“图像归档”按钮 icon
  2. 上下或左右移动操纵杆,选择希望查看的图像。
  3. 按操纵杆。这将会按实际大小显示图像。
    • 执行下列其中一项或多项操作:
    • 要在红外图像和可见光图像之间进行切换,请上下移动操纵杆。
    • 要查看前一幅/后一幅图像,请左右移动操纵杆。
    • 要编辑图像、添加注释、显示信息或删除图像,请按下操纵杆。这样将显示一个上下文菜单。
    • 要返回到图像归档概览,请按下“后退”按钮 icon

14.4  编辑已保存的图像

14.4.1  一般

您可以编辑已保存的图像,还可以在预览模式下编辑图像。

14.4.2  步骤

请遵循以下步骤:

打开图像归档中的图像。

按下操纵杆,然后从菜单中选择 icon编辑)。

手动图像调整模式现在将处于活动状态,并且将显示状态图标 icon。有关图像调整说明,请参阅14.5 调整红外图像

按下操纵杆。这样将显示一个上下文菜单。

  • 选择 icon取消)以退出编辑模式。
  • 选择 icon测量参数)以更改全局参数。
  • 选择 icon图像模式)以更改图像模式。
  • 选择 icon测量)以添加测量工具。
  • 选择 icon颜色)以更改调色板或设置颜色报警。
  • 选择 icon保存)以保存并退出编辑模式。

14.5  调整红外图像

14.5.1  一般

可以自动或手动调整红外图像。当手动图像调整模式处于活动状态时,将显示状态图标 icon
  • 在实时模式中,按下按钮 icon 以在自动和手动图像调整模式之间进行切换。您可以触摸屏幕上的温标,以便在不同模式之间进行切换。
  • 在预览/编辑模式下,手动图像调整模式处于活动状态。

14.5.2  示例 1

以下是两张建筑物的红外图像。在左图中(自动调整),晴朗的天空和高温建筑物之间形成一个较大的温宽,这便难以进行正确分析。如果您将温标更改为接近建筑物温度的值,便可对建筑物进行更加详细的分析。
Graphic
自动
Graphic
手动

14.5.3  示例 2

以下是两张电力线隔离器的红外图像。为了便于分析隔离器内的温度变化,右图中的温度已被更改为接近隔离器温度的值。
Graphic
自动
Graphic
手动

14.5.4  步骤

请遵循以下步骤:

在实时模式中,按下按钮 icon 以进入手动图像调整模式。

要同时更改温标的最小和最大限制,请上下移动操纵杆。

要更改温标最小或最大限制,请执行以下操作:

  • 左右移动操纵杆,选择(突出显示)最高或最低温度。
  • 上下移动操纵杆,以更改突出显示温度的值。

(可选步骤)。在预览/编辑模式中,按下按钮 icon 以执行一次性自动调整序列。

14.6  执行非均一化校正 (NUC)‎

14.6.1  什么是非均一化校正?

非均一化校正是通过热像仪软件执行的图像校正,可针对探测元件的不同灵敏度以及其他光学和几何干扰进行补偿1

14.6.2  何时执行非均一化校正?

每当输出图像出现空间干扰时,就应该执行非均一化校正。如果环境温度出现变化(例如从白天操作转入夜间操作,反之亦然),输出可能会出现空间干扰。

14.6.3  步骤

要执行非均一化校正,请按住“图像归档”按钮 icon 并保持至少 2 秒钟。

14.7  更改温度范围

14.7.1  一般

您必须根据所检查的对象的预计温度来变更温度范围。

14.7.2  步骤

请遵循以下步骤:

按下操纵杆以显示菜单系统。

使用操纵杆转至 icon设置)。

按下操纵杆以显示设置菜单。

选择设备设置并按操纵杆。

选择设置热像仪并按操纵杆。

选择热像仪温度范围并按操纵杆。

选择适当的温度范围,并按操纵杆。

14.8  隐藏叠加图形(可编程按钮)

14.8.1  一般

叠加图形提供了关于图像的信息,如测量功能和参数。您可选择隐藏所有叠加图形。

14.8.2  步骤

    请遵循以下步骤:
  1. 按下操纵杆以显示菜单系统。
  2. 使用操纵杆转至 icon设置)。
  3. 按下操纵杆以显示设置菜单。
  4. 选择可编程按钮并按操纵杆。
  5. 选择隐藏图形并按操纵杆。现在,您已经将此功能分配给 icon 按钮。这是一个可编程按钮,您可以为它分配其他功能。

14.9  更改调色板

14.9.1  一般

您可以更改热像仪用来显示不同温度的颜色调色板。使用不同的调色板可以让分析图像更为容易。

14.9.2  步骤

    请遵循以下步骤:
  1. 按下操纵杆以显示菜单系统。
  2. 使用操纵杆转至 icon颜色)。
  3. 按操纵杆可显示子菜单。
  4. 使用操纵杆选择不同的调色板。
  5. 按操纵杆。

14.10  删除图像

14.10.1  一般

您可以删除存储卡中的图像。

14.10.2  步骤

    请遵循以下步骤:
  1. 按“图像归档”按钮 icon
  2. 上下或左右移动操纵杆选择要删除的图像。
  3. 按操纵杆以显示图像。
  4. 按操纵杆以显示菜单。
  5. 在菜单上选择 icon删除)。
  6. 按操纵杆并确认选择。

14.11  删除所有图像

14.11.1  一般

您可以删除存储卡中的所有图像。

14.11.2  步骤

    请遵循以下步骤:
  1. 按下操纵杆以显示菜单系统。
  2. 使用操纵杆转至 icon设置)。
  3. 按下操纵杆以显示设置菜单。
  4. 选择重置选项并按操纵杆。
  5. 选择删除所有已保存的图像... 并确认选择。

14.12  在热像仪中创建 PDF 报告

14.12.1  一般

您可以创建 PDF 报告将保存到存储卡中。然后,可以使用 FLIR Tools 将 PDF 报告传输到计算机、iPhone 或 iPad,再将报告发送给客户。

14.12.2  命名规则

报告文件的命名规则为 REPORTxxxx.jpg,其中 xxxx 是唯一计数器。

14.12.3  步骤

    请遵循以下步骤:
  1. 按“图像归档”按钮 icon
  2. 上下或左右移动操纵杆以选择一个图像。
  3. 按操纵杆以显示图像。
  4. 按操纵杆以显示上下文菜单。
  5. 选择 icon信息和报告)并按操纵杆。这样将显示关于图像的信息。
  6. 选择创建报告并按操纵杆。
    创建的报告可在归档中找到。