12  配置 Wi-Fi

12.1  一般

根据您的热像仪配置,您可以利用 Wi-Fi 将热像仪连接到无线局域网 (WLAN)‎,或者让热像仪为其他设备提供 Wi-Fi 访问。
您可以用两种不同的方法连接热像仪:
  • 最经常使用:设置点对点连接(也称为 ad hocP2P 连接)。此方法主要用于其他设备,如 iPhone 或 iPad。
  • 不经常使用:将热像仪连接到 WLAN。

12.2  设置点对点连接(最经常使用)

    请遵循以下步骤:
  1. 按下操纵杆以显示菜单系统。
  2. 使用操纵杆转至 icon设置)。
  3. 按下操纵杆以显示设置菜单。
  4. 选择设备设置并按操纵杆。
  5. 选择 Wi-Fi 并按操纵杆。
  6. 选择共享并按操纵杆。
  7. (可选步骤。)要显示并更改参数,选择设置并按操纵杆。
    • 要更改通道(热像仪正在进行广播的通道),选择通道并按操纵杆。
    • 要激活 WEP(加密算法),选择 WEP 并按操纵杆。这样将会选中 WEP 复选框。
    • 要更改 WEP 密码,选择密码并按操纵杆。

12.3  将热像仪连接到无线局域网(不经常使用)

    请遵循以下步骤:
  1. 按下操纵杆以显示菜单系统。
  2. 使用操纵杆转至 icon设置)。
  3. 按下操纵杆以显示设置菜单。
  4. 选择设备设置并按操纵杆。
  5. 选择 Wi-Fi 并按操纵杆。
  6. 选择连接到网络并按操纵杆。
  7. 要显示可用网络的列表,选择网络并按操纵杆。
  8. 选择可用网络之一。
    带有密码保护的网络将通过挂锁图标指明,访问这些网络时,您需要输入密码。