| 警告 | |
|
适用性:Class B 数字设备。
经测试证明,本设备符合 FCC 规则第 15 章对于 Class B 数字设备的限制。这些限制旨在防止对民用安装造成有害的干扰。如果不严格按照说明安装和使用,该设备会生成、使用并发出无线电频率能量,可能对无线电通讯造成有害的干扰。但是,不能保证在每个具体安装实例中不发生干扰现象。如果该设备的确对无线电或电视机信号接收造成有害的干扰(可通过打开或关闭设备来判断),用户可以通过以下一种或多种方法来排除干扰:
|
|
| 警告 | |
|
适用性:符合 15.19/RSS-210 的数字设备。
警告:本设备符合 FCC 规则第 15 章和加拿大工业部 RSS-210 认证。操作应符合下列两个条件:
|
|
| 警告 | |
|
适用性:符合 15.21 的数字设备。
警告:未经 FLIR Systems 明确批准而擅自更改或改装本设备,可能会导致操作本设备的 FCC 授权无效。
|
|
| 警告 | |
|
适用性:符合 2.1091/2.1093/OET Bulletin 65 的数字设备。
射频辐射暴露信息:本设备的辐射输出功率低于 FCC/IC 射频暴露限制。然而,应以在正常工作期间将人体接触的可能性降到最低的方式使用本设备。
|
|
| 警告 | |
|
适用性:使用一个或多个激光指示器的热像仪。
不要直接观看激光束。激光束可导致眼部不适。
|
|
| 警告 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿拆卸或改动电池。电池包含安全保护装置,如发生损坏,则可能会导致电池变热或引发爆炸或起火。
|
|
| 警告 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
如果电池发生泄漏,电解液进入眼睛,请不要揉擦。应用清水清洗眼睛,并立即就医。否则,电池液会伤害眼睛。
|
|
| 警告 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
若电池未能在指定充电时间内充满电,切勿继续充电。如果继续充电,电池会变热并引发爆炸或起火。造成人身伤害。
|
|
| 警告 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
仅使用正确的设备对电池进行放电。如不使用正确的设备,则会降低电池的性能或缩短其使用寿命;使电池中产生不正常的电流。这会导致电池变热,或者引发爆炸。可能造成人身伤害。
|
|
| 警告 | |
|
使用清洁液前,确保您阅读了所有适用的材料安全数据表 (MSDS) 以及容器上的警告标签。清洁液可能存在危险。可能造成人身伤害。
|
|
| 小心 | |
|
无论是否有镜头盖,都不要将红外热像仪对向强能源(例如,有激光辐射的设备)或太阳。这可能对热像仪的精确度产生不利影响。此外,可能还会损坏热像仪的探测器。 |
|
| 小心 | |
|
除非用户文档或技术数据另行规定,否则切勿在超过 +50°C (+122°F) 的高温下使用热像仪。高温可能会损坏热像仪。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一个或多个激光指示器的热像仪。
为防止损坏,请在不操作激光指示器的情况下将其盖上保护盖。否则,可能会损坏激光指示器。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿将电池直接连接到汽车的点烟器插座上,除非 FLIR Systems 提供可将电池连接到点烟器插座上的特定适配器。可能会损坏电池。
|
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿用金属物体(如导线)将电池的正负极相连。可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿让电池沾水(或盐水)或将电池弄湿。可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿用物体在电池上打孔。可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿用锤子敲击电池。可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿用脚踩踏,也不要撞击或晃动电池。可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿将电池放在靠近火源的地方,或直接曝露在光照下。当电池变热时,内置的安全装置将通电并停止电池充电过程。如果电池变热,安全装置可能发生损坏,从而导致电池产生更多热量、发生损坏或起火。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿将电池放在火上烤或通过加热提高电池的温度。可能会损坏电池并造成人身伤害。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿将电池放在火上或靠近火源、火炉或其他高温场所。可能会损坏电池并造成人身伤害。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿直接在电池上进行焊接,可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
在电池的使用、充电或存储过程中,如电池发出异味、变热、变色/变形或者处于异常条件时,请勿使用此电池。如发生上述一种或多种问题,请与销售办事处联系。可能会损坏电池并造成人身伤害。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
电池充电时,请仅使用特定的电池充电器。否则,可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
请为热像仪使用指定的电池,否则可能导致损坏热像仪和电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
电池充电的温度范围为 ±0°C 到 +45°C,除非用户文档或技术数据另行规定。如果在此温度范围之外给电池充电,则可能导致电池发烫或爆裂,还可能降低电池的性能或缩短其使用寿命。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
电池放电的温度范围为 −15°C 到 +50°C,除非用户文档或技术数据另行规定。如果在此温度范围之外使用电池,则可能会降低电池的性能或缩短其使用寿命。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
当电池破损时,在丢弃前用胶带或同等材料将两极绝缘。否则,可能会损坏电池并造成人身伤害。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
安装电池之前,需擦除电池上的水或潮气。否则,可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
切勿将溶液或同等液体撒到热像仪、线缆或其他部件上。否则,可能会损坏电池并造成人身伤害。 |
|
| 小心 | |
|
清洁红外镜头时,务必小心。镜头带有防反射涂层,易于破坏。因而,可能损坏红外镜头。 |
|
| 小心 | |
|
清洁红外镜头时,切勿用力过度。这可能会损坏防反射涂层。 |
|
| 注意 | |
|
仅当热像仪上的所有开口都用合适的盖子、舱盖或盖帽密封时,才能达到适当的密封级别。这包括数据存储舱、电池盒和接口盒。 |
|