31  詞彙

Laser LocatIR
熱像儀上用電力操作的光源,會放射出很窄、集中的雷射輻射光束,指向熱像儀前物體的某些部分。
NETD
雜訊當量溫差。IR 熱像儀影像雜訊等級的測量。
估計的大氣穿透率
取代計算值的穿透率,由使用者提供
傳導
讓熱傳播至材料內的過程。
像素
代表影像元素。影像上的單一點。
凹洞輻射體
瓶狀輻射體,內部有吸收力,從瓶頸處查看。
參考溫度
可以比較通常測量值的溫度。
反射率
物體反射輻射量與接收輻射量的比。介於 0 和 1 之間的數字。
可見光
請參考紅外線熱像儀的視訊模式,該模式是相對於普通的熱像模式而言的。當熱像儀處與視訊模式時,記錄的是普通的視訊影像,而熱像影像則是在熱像儀處與紅外線模式時所記錄的。
吸收率 (吸收係數)‎
物體吸收輻射量與接受輻射量的比。介於 0 和 1 之間的數字。
外部光學
額外的鏡頭、濾鏡、防熱板等等,可以放在熱像儀和要測量的物體之間。
對流
對流是液體流動的一種傳熱方式,透過地心引力或另一種力量,將熱自某地傳遞至另一地。
已計算的大氣穿透率
從溫度、空氣相對溼度和到物體距離計算出的穿透率值。
影像修正 (內部或外部)‎
補償現場影像各種部分敏感度差異和穩定熱像儀的方法。
手動調整
手動變更某些參數來調整影像的方式。
放射
每個時間單位和區域,物體放射出的能量 (W/m2)‎
放射率 (放射係數)‎
物體自體放射之輻射量與黑體輻射量的比。介於 0 和 1 之間的數字。
溫寬
溫度標的間隔,通常用訊號值表示。
溫度差異 (或溫差)‎。
這個值是兩個溫度值相減的結果。
溫度標
IR 影像目前顯示的方式。用兩個限制顏色的溫度值表示。
溫度範圍
IR 熱像儀目前整體溫度測量的限制。熱像儀可以有數個溫度範圍。用兩個顯示目前校準的黑體溫度表示。
溫度範圍
IR 熱像儀目前整體溫度測量的限制。熱像儀可以有數個溫度範圍。用兩個顯示目前校準的黑體溫度表示。
溫階
溫度標的中央值,通常用訊號值表示。
濾鏡
僅對某些紅外線波長為透明的材料。
灰體
對於每個波長,放射出與黑體輻射能量固定比例的物體。
焦面陣列
焦面陣列:一種 IR 感測器。
熱像圖
紅外線影像
物件參數
說明物體測量情況和物體本身的一組值 (例如,放射率、反射表象溫度、距離等)‎
物件訊號
非校準的值,和熱像儀從物體收到之輻射量有關。
環境
向要測量的物體放射輻射的物體和空氣。
相對濕度
相對濕度代表空氣中當時的水蒸汽量,與飽和狀態時最大水蒸汽量的比值。
瞬間視野
瞬間視野:IR 熱像儀幾何解析度的測量。
空氣
要測量的物體和熱像儀之間的氣體,一般是空氣。
穿透率係數
氣體和材料可以增加或減少透明度。穿透率是透過它們的 IR 輻射量。介於 0 和 1 之間的數字。
等溫凹洞
瓶狀輻射體,從瓶頸處查看時有一致的溫度。
等溫線
醒目標記影像落在一個或多個溫度間隔上面、下面或之間的部分的功能。
紅外線
不可見的輻射,波長約從 2–13 μm 開始。
紅外線
紅外線
自動色譜
IR 影像顯示時顏色分布不均勻,會同時顯示冷的物體和熱的物體。
自動調整
讓熱像儀執行內部影像修正的功能。
色譜
用來顯示 IR 影像的顏色組。
視野
視野:可以透過 IR 鏡頭檢視的水平角度。
輻射
電磁能量從物體或氣體放射的過程。
輻射功率
物體每單位時間放射出的能量多寡 (W)‎。
輻射率
每個時間單位、區域和角度,物體放射出的能量 (W/m2/sr)‎
輻射體
IR 輻射設備的一部分。
透明等溫線
顯示顏色線性散佈的等溫線,而不是涵蓋影像醒目標記的部分。
連續調整
調整影像的功能。此功能會一直運作,持續根據影像內容調整亮度和對比度。
雙重等溫線
等溫線有兩個色帶,而不是一個。
雜訊
紅外線影像中不希望得到的少許擾亂。
雷射指示器
熱像儀上用電力操作的光源,會放射出很窄、集中的雷射輻射光束,指向熱像儀前物體的某些部分。
頻譜 (輻射)‎ 放射
每個單位時間、區域和波長,物體放射出的能量 (W/m2/μm)‎。
顏色溫度
黑體顏色符合特定顏色的溫度。
飽和色
包含目前溫階/溫寬設定外溫度的區域會用飽和色著色。飽和色包含‘溢流’色和‘潛流’色。也有第三個紅色飽和色,會標記感測器飽和的每個項目,指出溫度範圍可能應該變更。
黑體
完全不反射的物體。所有的輻射都來自其溫度。
黑體輻射體
用於校準 IR 熱像儀的 IR 輻射設備,有黑體的屬性。