| WARNUNG | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Bauen Sie den Akku niemals auseinander und manipulieren Sie ihn nicht. Der Akku verfügt über Sicherheits- und Schutzmechanismen.
Wenn diese beschädigt werden, kann sich der Akku erhitzen, entzünden oder explodieren.
|
|
| WARNUNG | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Sollten Sie Batterieflüssigkeit in die Augen bekommen, reiben Sie Ihre Augen auf keinen Fall. Spülen Sie sie mit reichlich
Wasser aus, und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Ergreifen Sie diese Maßnahmen nicht, kann die Batterieflüssigkeit Ihre
Augen ernsthaft verletzen.
|
|
| WARNUNG | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Wenn der Akku sich nicht innerhalb der angegebenen Zeit auflädt, setzen Sie den Ladevorgang nicht fort. Laden Sie den Akku
länger als angegeben, kann dieser heiß werden und explodieren oder sich entzünden. Personen könnten dabei verletzt werden.
|
|
| WARNUNG | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Verwenden Sie zum Entladen des Akkus nur die dafür vorgesehene Ausrüstung. Wenn Sie nicht die dafür vorgesehene Ausrüstung
verwenden, kann sich dies negativ auf die Leistung oder die Lebensdauer des Akkus auswirken. Wenn Sie nicht die richtige
Ausrüstung verwenden, erhält der Akku möglicherweise eine falsche Spannung. Dadurch kann sich der Akku erhitzen oder gar
explodieren. Personen könnten verletzt werden.
|
|
| WARNUNG | |
|
Lesen Sie unbedingt alle entsprechenden MSDS (Material Safety Data Sheets, Sicherheitsdatenblätter) und Warnhinweise auf
den Behältern durch, bevor Sie eine Flüssigkeit verwenden. Die Flüssigkeiten können gefährlich sein. Personen könnten verletzt
werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Richten Sie die Infrarotkamera (mit oder ohne Objektivkappe) niemals auf starke Strahlungsquellen wie beispielsweise Geräte,
die Laserstrahlen abgeben. Richten Sie sie auch nicht auf die Sonne. Dies könnte unerwünschte Auswirkungen auf die Genauigkeit
der Kamera haben. Der Detektor in der Kamera könnte sogar beschädigt werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Schließen Sie die Akkus niemals direkt an einen Pkw-Zigarettenanzünder an, es sei denn, es wurde von FLIR Systems ein spezieller Adapter zum Anschließen der Akkus an den Zigarettenanzünder bereitgestellt. Sonst könnten die Akkus beschädigt
werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Überbrücken Sie den Plus- und Minuspol eines Akkus niemals mit einem metallischen Gegenstand wie einem Draht. Sonst könnten
die Akkus beschädigt werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Setzen Sie den Akku niemals Wasser oder Salzwasser aus, und lassen Sie ihn nicht nass werden. Sonst könnten die Akkus beschädigt
werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Beschädigen Sie den Akku niemals mit spitzen Gegenständen. Sonst könnte der Akku beschädigt werden. |
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Schlagen Sie niemals mit dem Hammer auf den Akku. Sonst könnte der Akku beschädigt werden. |
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Treten Sie nicht auf den Akku und setzen Sie ihn niemals Schlägen oder Erschütterungen aus. Sonst könnte der Akku beschädigt
werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Setzen Sie die Akkus niemals offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Wenn sich der Akku erhitzt, wird der eingebaute
Sicherheitsmechanismus aktiviert, der ein weiteres Aufladen des Akkus verhindert. Wenn der Akku heiß wird, kann der Sicherheitsmechanismus
beschädigt werden und zur weiteren Erhitzung, Beschädigung oder Entzündung des Akkus führen.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Setzen Sie den Akku unter keinen Umständen Feuer oder großer Hitze aus. Sonst können der Akku beschädigt oder Personen verletzt
werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Halten Sie den Akku von offenem Feuer, Herdplatten oder anderen Stellen fern, an denen hohe Temperaturen herrschen. Sonst
können der Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Versuchen Sie niemals, am Akku etwas zu löten. Sonst könnte der Akku beschädigt werden. |
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Ziehen Sie den Akku aus dem Verkehr, wenn dieser während des Betriebs, Ladens oder Aufbewahrens einen ungewöhnlichen Geruch
verströmt, sich heiß anfühlt, sich in Farbe oder Form verändert oder sonstige Anomalitäten aufweist. Wenn eines dieser Symptome
auftritt, setzen Sie sich mit Ihrer Vertriebsstelle in Verbindung. Sonst können der Akku beschädigt oder Personen verletzt
werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur empfohlene Ladegeräte. Sonst könnte der Akku beschädigt werden. |
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Verwenden Sie für die Kamera ausschließlich den empfohlenen Akku. Sonst könnten die Kamera oder der Akku beschädigt werden. |
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Der Akku muss bei Temperaturen zwischen ±0 °C und +45 °C geladen werden, sofern in der Benutzerdokumentation oder den technischen
Daten nicht anders angegeben. Wenn der Akku bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs geladen wird, kann der Akku heiß werden
oder aufbrechen. Außerdem kann dadurch die Leistung und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Das Entladen des Akkus muss bei Temperaturen zwischen –15 °C und +50 °C erfolgen, sofern in der Benutzerdokumentation oder
den technischen Daten nicht anders angegeben. Der Einsatz des Akkus bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann
die Leistung und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Wenn der Akku defekt ist, isolieren Sie die Pole vor der Entsorgung mit Klebeband oder etwas Ähnlichem. Sonst könnte der
Akku beschädigt oder Personen verletzt werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Anwendungsbereich: Kameras mit einem oder mehreren Akkus.
Entfernen Sie vor dem Einbau des Akkus Wasser oder Feuchtigkeit auf dem Akku. Sonst könnte der Akku beschädigt werden. |
|
| VORSICHT | |
|
Verwenden Sie niemals Verdünnungsmittel oder ähnliche Flüssigkeiten für Kamera, Kabel oder Zubehör. Sonst können der Akku
beschädigt oder Personen verletzt werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Beim Reinigen des Infrarotobjektivs ist besondere Vorsicht geboten. Das Objektiv verfügt über eine Antireflexbeschichtung,
die leicht beschädigt werden kann. Das Infrarotobjektiv könnte beschädigt werden.
|
|
| VORSICHT | |
|
Wenden Sie beim Reinigen des Infrarotobjektivs keine übermäßige Kraft auf. Sonst könnte die Antireflexbeschichtung beschädigt
werden.
|
|
| Hinweis | |
|
Die Gehäuseschutzklassifizierung ist nur gültig, wenn alle Öffnungen Ihrer Kamera mit den entsprechenden Abdeckungen, Klappen
oder Kappen verschlossen sind. Dies gilt auch für die Fächer der Speichermedien, Akkus und Anschlüsse.
|
|
| VORSICHT | |
|
Bitte ändern Sie nicht die standardmäßigen Brandbekämpfungsmaßnahmen beim Gebrauch einer Kamera der Serie FLIR K. Die Kamera der Serie FLIR K ist keine Ersatztechnologie.
|
|
| VORSICHT | |
|
Verwenden Sie die Kamera der Serie FLIR K nicht ohne vorher die richtige Schulung absolviert zu haben. Erfolgt die Bedienung der Kamera durch Personen ohne richtige
Schulung, kann es zur fehlerhaften Analyse der Infrarotbilder kommen. Dadurch werden ggf. unsachgemäße Entscheidungen bei
der Brandbekämpfung getroffen.
Die Schulung muss Folgendes beinhalten:
|
|