| ADVERTENCIA | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No desmonte ni realice modificaciones en la batería. La batería contiene dispositivos de seguridad y protección que, en caso
de sufrir daños, podrían hacer que generara calor, explotara o se incendiara.
|
|
| ADVERTENCIA | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
Si se produce una fuga en la batería y el líquido le alcanza los ojos, no se los frote. Enjuáguelos bien con agua y acuda
de inmediato a recibir atención médica. De lo contrario, el líquido de la batería podría provocarle daños.
|
|
| ADVERTENCIA | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No siga cargando la batería si no se recarga en el tiempo de carga especificado. Si continúa cargando la batería, podría
generar calor y explotar o incendiarse. Podría causar daños personales.
|
|
| ADVERTENCIA | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
Utilice únicamente el equipo adecuado para quitar la alimentación de la batería. Si no utiliza el equipo adecuado, podría
provocar una disminución del rendimiento y el tiempo de vida útil de la batería. Además, si no utiliza el equipo adecuado,
podría producirse un flujo de corriente incorrecto hacia la batería. De este modo, la batería puede generar calor, o llegar
a explotar. Se pueden producir lesiones.
|
|
| ADVERTENCIA | |
|
Asegúrese de leer todas las hojas de datos de materiales de seguridad (MSDS) y etiquetas de advertencia de los contenedores
aplicables antes de utilizar un líquido. Los líquidos pueden ser peligrosos y pueden provocar lesiones.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
No apunte con la cámara de infrarrojos (con o sin la protección de la lente) a fuentes de energía intensas (por ejemplo,
dispositivos que causen radiación láser o el sol). Esto podría provocar efectos no deseados en la precisión de la cámara.
También podría provocar daños en el detector de la cámara.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No conecte las baterías directamente al encendedor de un coche, a menos que FLIR Systems proporcione un adaptador específico para conectar las baterías a un encendedor. Las baterías podrían dañarse.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No conecte los polos positivo y negativo de la batería entre sí con un objeto metálico (como un cable); podrían dañarse. |
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No exponga la batería al agua dulce ni salada, ni permita que se moje; podrían dañarse. |
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No perfore la batería; podría dañarse. |
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No golpee la batería con un martillo; podría dañarse. |
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No pise, golpee o cause descargas en la batería; podría dañarse. |
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No coloque la batería en el fuego o cerca de él, ni directamente bajo la luz del sol. Cuando la batería se calienta, el
equipo de seguridad incorporado se activa y puede detener el proceso de carga de la batería. Si la batería se calienta, podrían
producirse daños en el equipo de seguridad, con lo que podría producirse más calor, daños o incluso que la batería se incendiara.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No coloque la batería en el fuego, ni incremente la temperatura de la batería con calor. Se podrían producir daños personales
y en la batería.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No coloque la batería cerca del fuego, de estufas o de otras ubicaciones con alta temperatura. Se podrían producir daños
personales y en la batería.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No realice soldaduras directamente en la batería; podría dañarse. |
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
No utilice la batería si al usarla, cargarla o almacenarla, detecta un olor raro procedente de ella, nota que está caliente,
cambia de color, de forma, o presenta cualquier otro estado fuera de lo habitual. Póngase en contacto con la oficina de
ventas si se produce uno de estos problemas. Se podrían producir daños personales y en la batería.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
Utilice solo un cargador de batería específico cuando cargue la batería. Si no lo hace, la batería podría dañarse. |
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
Utilice solo una batería específica para la cámara. Si no lo hace, se pueden producir daños en la batería y en la cámara. |
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
El intervalo de temperatura en el que puede cargar la batería es de 0 a +45 °C, a menos que se proporcione otra información
en la documentación del usuario o en los datos técnicos. Si carga la batería con temperaturas fuera de este intervalo, esta
podría calentarse o romperse. También podría disminuir el rendimiento del ciclo de vida útil de la batería.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
El intervalo de temperatura en el que puede quitar la alimentación de la batería es de −15 a +50 °C, a menos que se proporcione
otra información en la documentación del usuario o en los datos técnicos. Si utiliza la batería fuera de este intervalo de
temperatura, podría disminuir el rendimiento del ciclo de vida útil de la batería.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
Cuando la batería se agote, aísle los terminales con cinta adhesiva o materiales equivalentes antes de desecharla. Si no
lo hace, se podrían producir daños personales y en la batería.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
Aplicación: Cámaras con una o varias baterías.
Elimine cualquier resto de agua o humedad de la batería antes de instalarla. Si no lo hace, la batería podría dañarse. |
|
| ATENCIÓN | |
|
No aplique disolventes o líquidos similares en la cámara, cables u otros componentes. Se podrían producir daños personales
y en la batería.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
Tenga cuidado cuando limpie la lente de infrarrojos. La lente tiene un revestimiento antirreflectante muy sensible a los daños.
La lente de infrarrojos podría dañarse.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
No limpie la lente de infrarrojos con mucha fuerza. Esto podría causar daños en el revestimiento antirreflectante. |
|
| Nota | |
|
La categoría de encapsulado solo es aplicable si todas las aperturas de la cámara están selladas con sus cubiertas, trampillas
o protecciones correctas. Esto incluye los compartimentos para almacenamiento de datos, baterías y conectores.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
No cambie los procedimientos estándares de extinción de incendios al utilizar una cámara de la serie FLIR K. La cámara de la serie FLIR K no puede sustituir dichos procedimientos.
|
|
| ATENCIÓN | |
|
No utilice la cámara de la serie FLIR K sin la formación necesaria. Si las personas que manejan la cámara no tienen la formación adecuada, podrían realizar un análisis
incorrecto de las imágenes infrarrojas. Eso podría llevar a tomar decisiones incorrectas en la extinción del incendio.
La formación debe incluir:
|
|