9 Elementos de la pantalla
9.2 Explicación
- Indicador de rango de baja sensibilidad.
- Indicador de sobrecalentamiento. El indicador proporciona una advertencia visual al usuario de que la cámara se va a desconectar
debido a un sobrecalentamiento interno.
- Escala de temperatura.
- Lectura digital de la temperatura en la posición del punto de medida.
- Indicador de estado de la batería.
- Indicador de modo de la cámara (por ejemplo, modo de incendio).
- Puntero de medida.
Nota Los iconos se muestran en color verde o azul, dependiendo del modo de cámara seleccionado.
- El color verde del icono indica que la cámara está en un modo que cambia automáticamente entre el rango de alta sensibilidad
y el rango de baja sensibilidad, dependiendo de la temperatura del objeto y del campo de visión.
- El icono de color azul indica que la cámara está en un modo que el rango de temperatura está bloqueado en el rango de alta
sensibilidad.