9 Éléments de l'écran
9.2 Explication
- Indicateur de gamme basse sensibilité.
- Indicateur de surchauffe. Émet un avertissement visuel pour indiquer à l'utilisateur que l'imageur thermique est sur le point
de s'éteindre en raison d'une surchauffe interne.
- Échelle de température.
- Mesure numérique de la température à l’emplacement du point de mesure.
- Indicateur d'état de la batterie.
- Indicateur du mode de la caméra (par exemple mode Incendie).
- Point de mesure.
Remarque Les icônes s'affichent en vert ou bleu, selon le mode de caméra sélectionné.
- La couleur verte de l'icône indique que la caméra se trouve dans un mode où elle peut basculer automatiquement entre la plage
de haute sensibilité et la plage de basse sensibilité, selon la température de l'objet situé dans son champ.
- La couleur bleue de l'icône indique que la caméra se trouve dans un mode où la plage de températures est verrouillée sur la
plage de haute sensibilité.