| AVVERTENZA | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non disassemblare né apportare modifiche alla batteria. Quest'ultima è provvista di dispositivi di sicurezza e protezione
che, se danneggiati, possono provocarne il surriscaldamento oppure causare un'esplosione o un incendio.
|
|
| AVVERTENZA | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non sfregare gli occhi, qualora venissero a contatto con il liquido eventualmente fuoriuscito dalla batteria. Sciacquare
abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico, altrimenti si corre il rischio di gravi lesioni agli occhi.
|
|
| AVVERTENZA | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non continuare a tentare di caricare la batteria nel caso in cui la ricarica non venga completata nei tempi previsti. Se si
insiste nell'operazione, la batteria può surriscaldarsi, con il rischio di un'esplosione o di un incendio, causando lesioni
alle persone.
|
|
| AVVERTENZA | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Per scaricare la batteria, utilizzare esclusivamente il dispositivo appropriato; in caso contrario, si rischia di compromettere
le prestazioni o la durata della batteria. Se non si utilizza il dispositivo appropriato, la batteria può ricevere un flusso
di corrente inadeguato che può provocarne il surriscaldamento o provocare un'esplosione e lesioni alle persone.
|
|
| AVVERTENZA | |
|
Prima di utilizzare un liquido, leggere attentamente tutte le relative schede con i dati di sicurezza del materiale (MSDS,
Material Safety Data Sheets) e le etichette con le avvertenze applicate sui contenitori. I liquidi possono essere pericolosi
e provocare lesioni gravi alle persone.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Non puntare la termocamera, con o senza copriobiettivo, verso fonti ad intensa emissione di energia, ad esempio apparecchiature
che emettono radiazioni laser o il sole. Ciò potrebbe compromettere la precisione del rilevamento dei dati da parte della
termocamera e danneggiare il sensore.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non collegare le batterie direttamente alla presa per l'accendisigari dell'automobile, a meno che non si adotti l'apposito
adattatore fornito da FLIR Systems. La batteria potrebbe danneggiarsi.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non collegare tra loro i terminali positivo e negativo della batteria utilizzando un oggetto metallico (ad esempio un filo
elettrico) poiché la batteria potrebbe danneggiarsi.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non versare acqua dolce o salata sulla batteria ed evitare che la batteria si bagni, altrimenti potrebbe danneggiarsi. |
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non praticare fori nella batteria utilizzando oggetti perché potrebbe danneggiarsi. |
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non colpire la batteria con un martello perché potrebbe danneggiarsi. |
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non calpestare o colpire la batteria perché potrebbe danneggiarsi. |
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non avvicinare la batteria al fuoco né esporla alla luce solare diretta. Quando la batteria si surriscalda, il dispositivo
di sicurezza incorporato si attiva e può interrompere il processo di ricarica. In caso di surriscaldamento, il dispositivo
di sicurezza può danneggiarsi, pertanto la batteria rischia di surriscaldarsi ulteriormente, danneggiarsi o incendiarsi.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non incendiare la batteria o aumentarne la temperatura esponendola a fonti di calore. La batteria può danneggiarsi e provocare
lesioni alle persone.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non avvicinare la batteria al fuoco, stufe o altre fonti di calore.La batteria potrebbe danneggiarsi e provocare lesioni
alle persone.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non effettuare saldature direttamente sulla batteria perché potrebbe danneggiarsi. |
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Non utilizzare la batteria se, durante il funzionamento, la ricarica o la conservazione, si percepisce un odore insolito,
la batteria è calda, cambia colore o forma oppure è in una condizione inconsueta. Se si riscontrano uno o più problemi di
questo tipo, contattare l'ufficio vendita locale. La batteria potrebbe danneggiarsi e provocare lesioni alle persone.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Quando si ricarica la batteria, utilizzare esclusivamente il caricabatteria specificato. In caso contrario, la batteria
potrebbe danneggiarsi.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Utilizzare esclusivamente il caricabatteria specificato per la termocamera. In caso contrario, la batteria e la termocamera
potrebbero subire dei danni.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Per caricare la batteria, l'intervallo di temperatura previsto è compreso tra ±0°C e +45°C, salvo diversamente indicato
nella documentazione utente o nei dati tecnici. Se la batteria viene caricata a temperature non comprese in questo intervallo,
può surriscaldarsi o danneggiarsi oppure possono risultarne compromesse le prestazioni o la durata.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Per scaricare la batteria, l'intervallo di temperatura previsto è compreso tra −15 e +50 °C, salvo diversamente indicato
nella documentazione utente o nei dati tecnici. Se si utilizza la batteria a temperature non comprese in questo intervallo,
possono risultarne compromesse le prestazioni o la durata.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Se la batteria è usurata, prima di procedere allo smaltimento, isolare i terminali con nastro adesivo o materiale equivalente.
In caso contrario, la batteria potrebbe danneggiarsi e provocare lesioni alle persone.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Applicabilità: termocamere con una o più batterie.
Prima di installare la batteria, rimuovere eventuale acqua o umidità. In caso contrario, la batteria potrebbe danneggiarsi. |
|
| ATTENZIONE | |
|
Non utilizzare solventi o liquidi simili sulla termocamera, sui cavi o altri elementi. La batteria potrebbe danneggiarsi
e provocare lesioni alle persone.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Quando si pulisce l'obiettivo ad infrarossi, procedere con cautela. L'obiettivo è dotato di un rivestimento antiriflesso
che si danneggia facilmente, causando il danneggiamento dell'obiettivo.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Durante la pulizia dell'obiettivo ad infrarossi, non esercitare una forza eccessiva perché potrebbe danneggiare il rivestimento
antiriflesso.
|
|
| Nota | |
|
La classe di protezione è valida solo quando tutte le aperture della termocamera sono sigillate dagli appositi coperchi,
sportellini e cappucci. Ciò vale per i vani della memoria, delle batterie e dei connettori.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Non modificare le procedure standard antincendio durante l'utilizzo di una termocamera serie FLIR K. La termocamera serie FLIR K non è dotata di tecnologia di sostituzione.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Non utilizzare la termocamera serie FLIR K senza prima aver ricevuto una formazione adeguata. Se l'operatore che utilizza la termocamera non dispone di una conoscenza
ottimale dello strumento, è possibile che effettui un'analisi errata delle immagini termiche e prenda decisioni improprie
durante la procedura antincendio.
Al termine della formazione, è necessario aver recepito le seguenti informazioni:
|
|