8 カメラ部品
8.1 前面からの外観
8.1.2 説明
- デジタル カメラのレンズ。
- 赤外線レンズ。
- 三脚マウント。
- ストラップのカメラへの取り付け位置。
8.2 背面からの外観
8.2.2 説明
- カメラの画面。
- オン/オフ ボタン。このボタンには、次の 3 つの機能があります。
- [オン/オフ] ボタンを押して、カメラの電源を入れます。
- [オン/オフ] ボタンを 3 秒以上 (10 秒未満) 押すと、カメラはスタンバイ モードになります。6 時間経つとカメラの電源が自動的にオフになります。
- カメラの電源を切るには [オン/オフ] ボタンを 10 秒以上押し続けます。
- バッテリー