次の手順に従います。
電源アダプターをコンセントに接続します。
電源ケーブルをカメラの USB コネクタに接続します。USB コネクタへのアクセスについては、セクション 10.3 コネクタ ベイへのアクセス を参照してください。
次の手順に従います。
スタンドアロン バッテリー充電器をコンセントに接続します。
カメラからバッテリーを外します。

バッテリーをスタンドアロン バッテリー充電器に入れます。
次の手順に従います。
USB ケーブルを使って、カメラをコンピュータに接続します。USB コネクタへのアクセスについては、セクション 10.3 コネクタ ベイへのアクセス を参照してください。
次の手順に従います。
カメラ上部のゴム製カバーを持ち上げます。

金属製のリングをしっかりとつまみます。

リングを反時計回りに約 90° 回転させます。

プラスチック製のインサートを引き出します。