9 화면 구성
9.2 설명
- 저감도 범위 표시등
- 과열 표시등입니다. 표시등은 열화상 이미지가 내부 과열로 인해 중지되는 것을 사용자에게 시각적으로 경고합니다.
- 온도 눈금
- 스팟미터 위치에서 디지털 방식으로 표시된 온도
- 배터리 충전 표시등
- 카메라 모드 표시등(예: 화재 모드)
- 스팟미터
참고 선택된 카메라 모드에 따라 아이콘이 녹색 또는 파란색으로 표시됩니다.
- 녹색 아이콘은 카메라 시야 안에 있는 대상의 온도에 따라 현재 카메라가 고감도 범위와 저감도 범위 사이에 자동으로 전환되는 모드에 있다는 것을 의미합니다.
- 파란색 아이콘은 현재 카메라의 온도 범위가 고감도 범위로 잠겨 있는 모드에 있다는 것을 의미합니다.