6 简介
非常感谢您选购 FLIR Systems 的 FLIR Kx 系列热像仪。
FLIR Kx 系列是坚固、可靠的红外热像仪系列产品,专门用于在极端苛刻的条件下工作。FLIR Kx 系列热像仪的界面直观,其设计使之即便在戴手套的情况下也能轻松掌控。
主要功能:
- 功能强大、性能可靠。FLIR Kx 系列旨在满足恶劣工作条件的要求,可以承受从 2 米高的位置掉落至混凝土地面造成的冲击,防水性能达到 IP67,并且可以在 55°C 的高温下正常工作。
- 锐意创新。FLIR Kx 系列采用我们的专利技术 MSX, 其中,热传感器与可见光相机传感器相结合,能够在很多用户环境中提供细致的图像信息。
- 易于使用。佩戴专业手套时,可轻松使用 FLIR Kx 系列。直观、易用的用户界面可以让您专注本职工作。只需使用装置顶部的一个大按钮即可操控 FLIR Kx 系列。