14  關於 FLIR Systems

FLIR Systems 始建於 1978 年,是高效能紅外線影像系統開發方面的先驅,也是紅外線影像系統設計、製造和行銷方面的全球領導者,所生產的設備廣泛地應用於商業、工業以及政府等領域。至今 FLIR Systems 包括自 1958 年起,即在紅外線技術方面卓然有成,夙負盛名的五家公司 — 瑞典的 AGEMA Infrared Systems (前身為 AGA Infrared Systems)‎、三家美國公司:Indigo SystemsFSIInframetrics,以及法國公司 Cedip。
自 2007 年起,FLIR Systems 更收購了數間在探測器技術領域具備世界領導級專業技能的探測器技術公司,包括:
Graphic

圖 14.1  自 1960 年代初期以來的專利文件

FLIR Systems 已經在美國建立了三家製造工廠 (分別位於俄勒岡州的波特蘭,麻塞諸塞州的波士頓,加利福尼亞州的聖塔芭芭拉)‎,並在瑞典的斯德哥爾摩也有一家工廠。同時從 2007 年起,也在愛沙尼亞的塔林設有一家製造工廠。我們在比利時、巴西、中國、法國、德國、英國、香港、義大利、日本、韓國、瑞典以及美國設立的直銷機構,配合全球的代理和分銷商網路,服務我們的國際客戶。
FLIR Systems 引領著紅外線熱像儀業界的創新潮流。我們透過不斷改進現有的熱像儀產品並開發新的型號,搶先一步滿足市場的需要。公司在產品設計和開發領域已經達成眾多里程碑,例如,為工業檢測領域引入了第一台使用電池的攜帶型熱像儀,第一台非致冷紅外線熱像儀,這還只是其中的兩項創新而已。
Graphic

圖 14.2  1969 年:Thermovision 661 型。這款熱像儀重量大約 25 公斤,示波器重 20 公斤,三腳架重 15 公斤。操作員還需要一個 220 VAC 的發電機裝置和一桶 10 公升的液態氮。您可以在示波器左邊看到連接的拍立得 (Polaroid)‎ 裝置 (6 公斤)‎。

Graphic

圖 14.3  2015 年:FLIR One,適用於 iPhone 和 Android 手機的配件。重量:90 克。

FLIR Systems 可以自行生產熱像儀系統中所有主要的機械和電子元件。從感測器的設計、鏡頭和系統電子零件的製造,到最終的測試和校準,所有生產步驟都是在我們自己工程師的參與和監督下完成的。來自這些紅外線專家們的精深專業知識確保了您手上熱像儀中所有元件的精密度和可靠性。

14.1  這不僅僅是紅外線熱像儀

FLIR Systems 中,我們意識到我們的工作不僅僅是生產最好的紅外線熱像儀系統。我們致力提供所有紅外線熱像儀系統用戶強大的熱像儀及軟體組合,讓他們擁有更高的生產效率。特別值得一提是,專為預知保養、研發和流程監控量身定製的軟體,全部都是在內部開發完成。多數軟體都有眾多的語言可供選擇。
我們為我們的所有紅外線熱像儀提供了眾多的附件,讓您的設備可以使用於最苛刻的紅外線應用領域。

14.2  分享我們的知識

儘管我們的熱像儀都採用了對用戶非常友好的設計,但是除了掌握熱像儀的操作以外,還有許多熱成像方面的專業知識需要瞭解。因此,FLIR Systems 建立了紅外線培訓中心 (ITC)‎,這是一個獨立的業務培訓機構,可以提供已獲認證的訓練課程。參加 ITC 課程的訓練,可以讓您學到真正的實務知識。
當您在實務上應用紅外線理論時,ITC 的專業人員還可為您提供任何可能需要的應用技術支援。

14.3  對我們客戶的支援

FLIR Systems 經營著一個世界範圍的服務網路,用來保證您熱像儀的全時工作。如果您的熱像儀出現故障,當地的服務中心擁有在最短時間內排除故障所需的所有設備和專業知識。從而完全避免了諸如將熱像儀送往世界的另一端進行維修,或是不得不與操不同語言的人打交道的尷尬。