1  Ansvarsfraskrivelse

1.1  Ansvarsfraskrivelse

På alle produkter,‎ der er fremstillet af FLIR Systems,‎ ydes der garanti mod defekter og mangler i op til ét (1)‎ år efter købsdatoen,‎ forudsat at produktet er blevet opbevaret,‎ anvendt og vedligeholdt i overensstemmelse med normal praksis og FLIR Systems.
På ukølede,‎ håndholdte,‎ infrarøde kameraer,‎ der er fremstillet af FLIR Systems,‎ ydes der garanti mod defekter i materialet eller konstruktionen i op til to (2)‎ år efter den oprindelige købsdato,‎ forudsat at produktet er blevet opbevaret,‎ anvendt og vedligeholdt i overensstemmelse med normal praksis og FLIR Systems,‎ og forudsat at kameraet er blevet registreret inden for 60 dage fra den oprindelige købsdato.
På detektorer for ukølede,‎ håndholdte,‎ infrarøde kameraer,‎ der er fremstillet af FLIR Systems,‎ ydes der garanti mod defekter i materialet eller konstruktionen i op til ti (10)‎ år efter den oprindelige købsdato,‎ forudsat at produktet er blevet opbevaret,‎ anvendt og vedligeholdt i overensstemmelse med normal praksis og FLIR Systems,‎ og forudsat at kameraet er blevet registreret inden for 60 dage fra den oprindelige købsdato.
For produkter,‎ som ikke er fremstillet af FLIR Systems,‎ men som indgår i systemer leveret af FLIR Systems til den oprindelige køber,‎ hæfter alene den pågældende leverandør. FLIR Systems hæfter ikke på nogen måde for sådanne produkter.
Garantien gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages til andre. Garantien dækker ikke fejl eller skader,‎ der skyldes forkert brug,‎ manglende vedligeholdelse,‎ uheld eller brug under unormale driftsbetingelser. Forbrugsmateriale og -udstyr er ikke omfattet af garantien.
Hvis der er en defekt i et produkt,‎ der er omfattet af denne garanti,‎ må produktet ikke anvendes længere på grund af risikoen for yderligere skader. Køber skal omgående oplyse FLIR Systems om eventuelle defekter,‎ da garantien ellers bortfalder.
FLIR Systems vil efter eget skøn reparere eller udskifte defekte produkter uden omkostninger for køberen,‎ hvis det ved nærmere eftersyn viser sig,‎ at der er en defekt eller fejl i konstruktionen,‎ og hvis produktet returneres til FLIR Systems inden for den omtalte periode på ét år.
FLIR Systems påtager sig intet ansvar og hæfter ikke for defekter,‎ der ikke falder ind under ovenstående beskrivelse.
Der ydes ingen andre garantier,‎ hverken udtrykkelige eller underforståede. FLIR Systems fraskriver sig specifikt ansvaret for produktets salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.
FLIR Systems er ikke ansvarlig for direkte,‎ indirekte,‎ specielle eller hændelige skader eller for følgeskader eller tab,‎ uanset om de er baseret på påstande om kontraktbrud,‎ skadevoldende handlinger eller andre juridiske principper.
Denne garanti er reguleret af svensk lov.
Enhver tvist,‎ konflikt eller ethvert krav,‎ der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne garanti,‎ afgøres endeligt ved voldgift i henhold til reglerne fastsat af voldgiftsinstituttet ved Stockholms handelskammer. Voldgiftsstedet er Stockholm. Det anvendte sprog i voldgiftsbehandlingen er engelsk.

1.2  Anvendelsesstatistik

FLIR Systems forbeholder sig retten til at indsamle anonyme anvendelsesstatistikker som en hjælp til at bevare og forbedre kvaliteten af vores software og tjenester.

1.3  Ændringer i registreringsdatabasen

Posten HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel i registreringsdatabasen ændres automatisk til niveau 2,‎ hvis tjenesten FLIR Camera Monitor registrerer,‎ at der er sluttet et FLIR-kamera til computeren med et USB-kabel. Ændringen udføres kun,‎ hvis kameraenheden implementerer en fjernnetværkstjeneste,‎ som understøtter netværkslogon.

1.4  Bestemmelser fra den amerikanske stat

Dette produkt kan være omfattet af de amerikanske eksportrestriktioner. Send eventuelle spørgsmål til [email protected].

1.5  Copyright

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Alle rettigheder forbeholdes globalt. Ingen del af softwaren,‎ herunder kildekoden,‎ må gengives,‎ transmitteres,‎ transskriberes eller oversættes til sprog eller computersprog i nogen form eller ved noget middel,‎ det være sig elektronisk,‎ magnetisk,‎ optisk,‎ manuelt eller på anden vis,‎ uden forudgående skriftlig tilladelse fra FLIR Systems.
Vejledningen må ikke kopieres,‎ fotokopieres,‎ gengives,‎ oversættes eller overføres til et elektronisk medie eller gøres maskinlæsbar uden forudgående skriftlig tilladelse fra FLIR Systems.
Navne eller mærker på produkterne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende FLIR Systems og/eller dets datterselskaber. Alle andre varemærker,‎ mærker eller virksomhedsnavne,‎ der refereres til her,‎ bruges kun til identifikationsformål og tilhører deres respektive ejere.

1.6  Kvalitetssikring

Det kvalitetssikringssystem,‎ som disse produkter er udviklet og fremstillet under,‎ er certificeret i henhold til ISO 9001-standarden.
FLIR Systems bestræber sig konstant på at videreudvikle sine produkter. Derfor forbeholder vi os ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer og forbedringer i vores produkter.

1.7  Patenter

Produkterne og/eller funktionerne kan være omfattet af et eller flere af følgende patenter eller designbeskyttelser. De kan desuden være omfattet af anmeldte patenter og/eller designbeskyttelser.
000279476-0001; 000439161; 000499579-0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-0001; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178; 0600574-8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,‎153,‎971; 8,‎823,‎803; 8,‎853,‎631; 8018649 B2; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,‎392; D615,‎113; D664,‎580; D664,‎581; D665,‎004; D665,‎440; D677298; D710,‎424 S; D718801; DI6702302-9; DI6903617-9; DI7002221-6; DI7002891-5; DI7002892-3; DI7005799-0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-5; US 8340414 B2; ZL 201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2; ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8.

1.8  EULA Terms

  • You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”)‎ that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing,‎ GP or its affiliates (“MS”)‎. Those installed software products of MS origin,‎ as well as associated media,‎ printed materials,‎ and “online” or electronic documentation (“SOFTWARE”)‎ are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed,‎ not sold. All rights reserved.
  • IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”)‎,‎ DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD,‎ PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S)‎ FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE,‎ INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE,‎ WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT)‎.
  • GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
    • You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
    • NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE,‎ AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
    • NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,‎ PERFORMANCE,‎ ACCURACY,‎ AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE)‎ IS WITH YOU. ALSO,‎ THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE,‎ THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM,‎ AND ARE NOT BINDING ON,‎ MS.
    • No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW,‎ MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,‎ SPECIAL,‎ CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00)‎.
    • Limitations on Reverse Engineering,‎ Decompilation,‎ and Disassembly. You may not reverse engineer,‎ decompile,‎ or disassemble the SOFTWARE,‎ except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
    • SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device,‎ and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade,‎ any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
    • EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE,‎ including the U.S. Export Administration Regulations,‎ as well as end-user,‎ end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/.