14  Trockenapparat

14.1  Allgemeines

Das Gerät ist mit einem Trockenapparat ausgestattet,‎ der die Luftfeuchtigkeit innerhalb des Gehäuses reduziert. Eine Feuchtigkeitsanzeige,‎ anhand derer sich die Luftfeuchtigkeit ablesen lässt,‎ ist in den Trockenapparat integriert. Ist die Anzeige blau,‎ bedeutet dies,‎ dass die Luftfeuchtigkeit im Gerät normal ist.
Prüfen Sie regelmäßig die Feuchtigkeitsanzeige. Wenn sie sich rosa (hellrot)‎ verfärbt,‎ muss der Trockenapparat ausgetauscht werden.
Ist die Luftfeuchtigkeit im Gehäuse sehr hoch,‎ muss der Trockenapparat unter Umständen mehrmals ausgetauscht werden,‎ um das Gerät vollständig zu trocknen. Es empfiehlt sich,‎ die Feuchtigkeitsanzeige nach dem Austausch des Trockenapparats häufiger zu prüfen als gewöhnlich. Wenn die Anzeige weiterhin rosa (hellrot)‎ ist,‎ wiederholen Sie den Austausch.

14.2  Artikelnummern

Der Trockenapparat mit der Feuchtigkeitsanzeige hat die FLIR Teilenummer 908674SP und die NATO Stock Number 4440–12–175–4087.

14.3  Den Trockenapparat austauschen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Trennen Sie die Stromversorgung.

Verwenden Sie die Schutzhülle des neuen Trockenapparats als Schraubendreher,‎ um den alten Trockenapparat herauszudrehen.

Graphic

Entfernen Sie den alten Trockenapparat.

Setzen Sie den neuen Trockenapparat ein.

Ziehen Sie den Trockenapparat mit der Schutzhülle fest.