6  Introducción

Graphic
Gracias por elegir una cámara de la serie FLIR KFx de FLIR Systems.
Los incendios de gran tamaño necesitan medios importantes para extinguirlos lo más rápido posible. Cuando una construcción al completo,‎ como un almacén u otra estructura considerable,‎ se necesita un camión de bomberos con plataforma suspendida. En la plataforma se monta una manguera de incendios y un operario la dirige de forma que apunte al fuego. A menudo,‎ la visibilidad del operario está obstruida por el humo y resulta imposible ver si la manguera se dirige a las llamas. Pero con una cámara termográfica como la FLIR KFx,‎ el operario sí puede ver a través del humo. Las llamas se verán blancas en la imagen de la cámara termográfica y el agua aparecerá de color negro,‎ con lo que el operario puede ver si está atacando a las llamas de un modo eficaz.