6  Introduction

Graphic
Merci d'avoir choisi une caméra série FLIR KFx de la marque FLIR Systems.
Les grands incendies nécessitent un équipement conséquent pour les éteindre aussi vite que possible. Lorsque des bâtiments entiers,‎ tels que des entrepôts ou autres grandes structures,‎ prennent feu,‎ il faut la présence d'un camion d'incendie équipé d'une plate-forme aérienne de commandement. Une lance à incendie est montée sur cette plate-forme aérienne,‎ et un opérateur l'oriente pour pulvériser l'eau en direction du feu. La plupart du temps,‎ la vue de l'opérateur est obstruée par la fumée,‎ ce qui l'empêche de déterminer si la lance est bien orientée vers les flammes. Cependant,‎ avec une caméra thermique telle que la FLIR KFx,‎ l'opérateur est en mesure de voir à travers la fumée. Les flammes apparaissent en blanc sur la caméra thermique,‎ tandis que la pulvérisation d'eau s'affiche en noir,‎ de sorte que l'opérateur voit s'il vise bien les flammes.