| AVVERTENZA | |
|
Assicurarsi di aver installato la termocamera in modo sicuro. In caso contrario, la termocamera potrebbe cadere e provocare
lesioni.
|
|
| AVVERTENZA | |
|
In caso di rottura della finestra IR, non toccare i pezzi di vetro onde evitare possibili lesioni.
|
|
| AVVERTENZA | |
|
Prima di utilizzare un liquido, leggere attentamente tutte le relative schede con i dati di sicurezza del materiale (MSDS,
Material Safety Data Sheets) e le etichette con le avvertenze applicate sui contenitori. I liquidi possono essere pericolosi
e provocare lesioni gravi alle persone.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Non puntare la termocamera, con o senza copriobiettivo, verso fonti ad intensa emissione di energia, ad esempio apparecchiature
che emettono radiazioni laser o il sole. Ciò potrebbe compromettere la precisione del rilevamento dei dati da parte della
termocamera e danneggiare il sensore.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Quando si pulisce l'obiettivo ad infrarossi, procedere con cautela. L'obiettivo è dotato di un rivestimento che può subire
danni facilmente, causando il danneggiamento dell'obiettivo.
|
|
| ATTENZIONE | |
|
Durante la pulizia dell'obiettivo ad infrarossi, non esercitare una forza eccessiva perché potrebbe danneggiare il rivestimento. |
|
| ATTENZIONE | |
|
Non utilizzare la termocamera serie FLIR K senza prima aver ricevuto una formazione adeguata. Se l'operatore che utilizza la termocamera non dispone di una conoscenza
ottimale dello strumento, è possibile che effettui un'analisi errata delle immagini termiche e prenda decisioni improprie
durante la procedura antincendio.
Al termine della formazione, è necessario aver recepito le seguenti informazioni:
|
|