6  はじめに

Graphic
FLIR SystemsFLIR KFx シリーズ カメラをお買い上げいただきありがとうございます。
大規模火災をできる限り迅速に消火するには、相応の設備が必要です。倉庫や他の大型施設など、ビル全体が火に包まれた場合、現場には空中指揮プラットフォームを備えた消防車が必要になります。空中プラットフォームには消防ホースが取り付けられていて、消防士はホースを火に向けて放水します。多くの場合、消防士の視界は煙によって妨げられるため、ホースが火に向いているか確認することはできません。しかし、FLIR KFx などの赤外線画像カメラを使用すると、消防士は煙を見通すことができます。赤外線画像では火炎は白く表示され、水の飛沫は黒く表示されるため、消防士は火に対して効果的に放水できているかを確認することができます。