14  건조기

14.1  일반

시스템에 케이스 내부의 습도를 줄이는 건조기가 장착되어 있습니다. 건조기에 포함된 습도계가 습도를 측정합니다. 습도계 색상이 청색인 경우 습도가 정상적임을 나타냅니다.
습도계를 정기적으로 확인하십시오. 습도계 색상이 분홍색(밝은 적색)‎으로 변하면 건조기를 교체해야 합니다.
케이스 내부의 습도가 높은 경우 장치를 완전히 건조시키기 위해 건조기를 2회 이상 교체해야 할 수 있습니다. 건조기를 교체한 후에는 평소보다 자주 습도계를 확인하는 것이 좋으며,‎ 습도계 색상이 계속 분홍색(밝은 적색)‎인 경우 교체 단계를 반복합니다.

14.2  부품 번호

습도계가 포함된 건조기에는 FLIR 부품 번호 908674SP 및 NATO 재고 번호4440–12–175–4087가 있습니다.

14.3  건조기 교체

다음 절차를 따르십시오.

전원에서 카메라를 분리합니다.

새 건조기의 보호 슬리브를 스크류드라이버로 사용하여 이전 건조기의 나사를 풉니다.

Graphic

이전 건조기를 제거합니다.

새 건조기를 장착합니다.

보호 슬리브를 사용하여 건조기를 완전히 고정시킵니다.