6  머리말

Graphic
FLIR SystemsFLIR KFx 시리즈 카메라를 구매해 주셔서 감사합니다.
대규모 화재를 최대한 신속하게 진화하려면 충분한 장비가 필요합니다. 창고나 기타 대형 구조물 같은 건물 전체에 화재가 발생하면 공중 명령 플랫폼을 갖춘 소방차가 현장에 있어야 합니다. 소방 호스가 공중 플랫폼에 장착된 상태에서 소방관은 용수를 불길에 분무할 수 있도록 호스를 조정합니다. 연기가 소방관의 시야를 방해하는 경우가 많으므로 호스가 불을 향하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. FLIR KFx 같은 열화상 카메라를 사용하면 소방관이 연기 속에서도 시야를 확보할 수 있습니다. 열화상 이미지에서 불꽃은 흰색으로,‎ 방사하는 물줄기는 검은색으로 표시되므로 소방관은 화재를 효과적으로 진압하고 있는지 확인할 수 있습니다.