1  Begrenset ansvar

1.1  Begrenset ansvar

Alle produkter som produseres av FLIR Systems har garanti mot material- og produksjonsfeil i en periode på ett (1)‎ år fra leveringsdato for det opprinnelige kjøpet,‎ forutsatt at produktet har vært lagret,‎ brukt og vedlikeholdt på normal måte og i samsvar med instruksjonene fra FLIR Systems.
Ikke-avkjølte,‎ bærbare,‎ infrarøde kameraer produsert av FLIR Systems,‎ har garanti mot material- og produksjonsfeil i en periode på to (2)‎ år fra leveringsdatoen for det opprinnelige kjøpet,‎ forutsatt at produktet har vært lagret,‎ brukt og vedlikeholdt på normal måte og i samsvar med bruksanvisningen fra FLIR Systems,‎ og at kameraet har blitt registrert i løpet av 60 dager etter den opprinnelige kjøpsdatoen.
Detektorer for ikke-avkjølte,‎ bærbare,‎ infrarøde kameraer produsert av FLIR Systems,‎ har garanti mot material- og produksjonsfeil i en periode på ti (10)‎ år fra leveringsdatoen for det opprinnelige kjøpet,‎ forutsatt at produktet har vært lagret,‎ brukt og vedlikeholdt på normal måte og i samsvar med bruksanvisningen fra FLIR Systems,‎ og at kameraet har blitt registrert i løpet av 60 dager etter den opprinnelige kjøpsdatoen.
Alle produkter som ikke er produsert av FLIR Systems,‎ men som inngår i systemer levert av FLIR Systems til den opprinnelige kjøperen,‎ omfattes kun av garantien som denne bestemte leverandøren eventuelt gir,‎ og FLIR Systems er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for slike produkter.
Garantien strekker seg kun til den opprinnelige brukeren og kan ikke overføres. Den gjelder ikke produkter som har vært misbrukt,‎ vanskjøtsel,‎ vært utsatt for ulykke eller unormale bruksbetingelser. Utvidelsesdeler omfattes ikke av garantien.
Hvis et produkt har en defekt som dekkes av denne garantien,‎ må ikke produktet brukes lenger for å hindre at det skades ytterligere. Kjøperen skal umiddelbart rapportere feil til FLIR Systems for å unngå at garantien oppheves.
FLIR Systems vil,‎ etter eget valg,‎ reparere eller bytte et slikt defekt produkt gratis hvis det ved undersøkelse viser seg å ha feil som skyldes materialer eller arbeid,‎ og forutsatt at det returneres til FLIR Systems i løpet av den nevnte perioden på ett år.
FLIR Systems har ingen forpliktelse eller ansvar for andre feil enn de som er nevnt over.
Ingen annen garanti gis uttrykkelige eller underforstått. FLIR Systems avviser spesielt alle underforståtte garantier for egnethet eller brukbarhet til et bestemt formål.
FLIR Systems skal ikke være ansvarlig for noe direkte,‎ indirekte,‎ spesiell,‎ tilfeldig tap eller skade,‎ eller følgetap eller skade,‎ uansett om det er kontraktsfestet,‎ forvoldt skade eller basert på andre juridiske teorier.
Denne garantien skal reguleres av svensk lov.
Enhver tvist,‎ kontrovers eller klage som måtte følge av eller i forbindelse med denne garantien skal endelig avgjøres ved voldgift i henhold til Stockholm Handelskammers gjeldende regler for voldgiftsbehandling. Voldgiftssted skal være Stockholm. Språket som skal brukes i voldgiftsprosessen skal være engelsk.

1.2  Bruksstatistikk

FLIR Systems forbeholder seg rettigheten til å samle inn anonym bruksstatistikk som kan bidra til å opprettholde og forbedre kvaliteten på vår programvare og våre tjenester.

1.3  Endringer i register

Registreringen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel blir automatisk endret til nivå 2 hvis FLIR Camera Monitor-tjenesten oppdager et FLIR-kamera som er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. Modifiseringen blir bare utført hvis kameraenheten implementerer en nettverkstjeneste som har støtte for nettverkspålogging.

1.4  Offentlige bestemmelser i USA

Dette produktet kan være underlagt amerikanske eksportlover. Send eventuelle forespørsler til [email protected].

1.5  Copyright

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Med enerett i hele verden. Det er forbudt å gjengi,‎ overføre,‎ skrive av eller oversette noen deler av programvaren,‎ herunder kildekode,‎ til noe språk eller dataspråk i noen som helst form eller på noen som helst måte,‎ enten det er elektronisk,‎ magnetisk,‎ optisk eller annet,‎ uten skriftlig forhåndstillatelse fra FLIR Systems.
Dokumentasjonen må ikke,‎ helt eller delvis,‎ kopieres,‎ fotokopieres,‎ reproduseres,‎ oversettes eller overføres til noe elektronisk medium eller maskinlesbar form uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra FLIR Systems.
Navn og merker på produktene i denne håndboken er enten registrerte varemerker eller varemerker som eies av FLIR Systems og/eller datterselskaper. Alle andre varemerker,‎ handelsnavn eller firmanavn som det henvises til,‎ brukes kun for identifikasjon,‎ og eies av sine respektive eiere.

1.6  Kvalitetssikring

Kvalitetshåndteringssystemet som disse produktene er utviklet og produsert under er sertifisert og i overensstemmelse med ISO 9001-standarden.
FLIR Systems har forpliktet seg til kontinuerlig utvikling av sine produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å gjøre endringer og forbedringer på alle produkter uten varsel.

1.7  Patenter

Én eller flere av følgende patenter og/eller designpatenter kan gjelde for produkter og/eller funksjoner. Andre ventende patenter og/eller ventende designpatenter kan også gjelde.
000279476-0001; 000439161; 000499579-0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-0001; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178; 0600574-8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,‎153,‎971; 8,‎823,‎803; 8,‎853,‎631; 8018649 B2; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,‎392; D615,‎113; D664,‎580; D664,‎581; D665,‎004; D665,‎440; D677298; D710,‎424 S; D718801; DI6702302-9; DI6903617-9; DI7002221-6; DI7002891-5; DI7002892-3; DI7005799-0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-5; US 8340414 B2; ZL 201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2; ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8.

1.8  EULA Terms

  • You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”)‎ that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing,‎ GP or its affiliates (“MS”)‎. Those installed software products of MS origin,‎ as well as associated media,‎ printed materials,‎ and “online” or electronic documentation (“SOFTWARE”)‎ are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed,‎ not sold. All rights reserved.
  • IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”)‎,‎ DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD,‎ PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S)‎ FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE,‎ INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE,‎ WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT)‎.
  • GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
    • You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
    • NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE,‎ AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
    • NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,‎ PERFORMANCE,‎ ACCURACY,‎ AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE)‎ IS WITH YOU. ALSO,‎ THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE,‎ THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM,‎ AND ARE NOT BINDING ON,‎ MS.
    • No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW,‎ MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,‎ SPECIAL,‎ CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00)‎.
    • Limitations on Reverse Engineering,‎ Decompilation,‎ and Disassembly. You may not reverse engineer,‎ decompile,‎ or disassemble the SOFTWARE,‎ except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
    • SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device,‎ and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade,‎ any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
    • EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE,‎ including the U.S. Export Administration Regulations,‎ as well as end-user,‎ end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/.