1  Yasal açıklama

1.1  Yasal açıklama

FLIR Systems tarafından üretilen tüm ürünler,‎ normal koşullarda ve FLIR Systems talimatlarına uygun olarak saklanmaları,‎ kullanılmaları ve servise alınmaları şartıyla,‎ orijinal satın alma teslimat tarihinden itibaren bir (1)‎ yıl süreyle,‎ malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti kapsamındadır.
FLIR Systems tarafından üretilen tüm soğutmasız portatif enfrarujlu kameralar,‎ FLIR Systems talimatlarına uygun olarak normal koşullarda saklanmaları,‎ kullanılmaları,‎ servise alınmaları ve kameranın satın alındıktan sonraki 60 gün içinde kaydedilmiş olması şartıyla,‎ orijinal satın alma teslimat tarihinden itibaren iki (2)‎ yıl süreyle,‎ malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti kapsamındadır.
FLIR Systems tarafından üretilen tüm soğutmasız portatif enfrarujlu kamera algılayıcıları,‎ FLIR Systems talimatlarına uygun olarak normal koşullarda saklanmaları,‎ kullanılmaları,‎ servise alınmaları ve kameranın satın alındıktan sonraki 60 gün içinde kaydedilmiş olması şartıyla,‎ orijinal satın alma teslimat tarihinden itibaren on (10)‎ yıl süreyle,‎ malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti kapsamındadır.
FLIR Systems tarafından orijinal satın alıcı tarafa sunulan sistemlerde bulunan ancak FLIR Systems tarafından üretilmemiş olan her türlü ürün sadece,‎ varsa,‎ ilgili tedarikçinin garantisine sahiptir ve FLIR Systems söz konusu ürünlerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Garanti,‎ sadece orijinal satın alan taraf için geçerli olup kesinlikle devredilemez. Suistimal,‎ ihmalkarlık,‎ kaza veya anormal çalışma koşullarında kullanılan ürünler için geçerli değildir. Sarf malzemeler garanti kapsamı dışındadır.
Garanti kapsamındaki bir üründe bir kusurla karşılaşılması durumunda,‎ ürüne başka zarar gelmemesi için kullanımı durdurulmalıdır. Kullanıcı her türlü hasarı derhal FLIR Systems'e bildirecektir,‎ aksi takdirde garanti geçerliliğini yitirir.
FLIR Systems,‎ kendi takdirine bağlı olarak,‎ yapılan incelemeler sonucunda malzeme veya işçilik kusuru bulunan kusurlu ürünleri bedelsiz olarak onaracak veya yenisiyle değiştirecektir,‎ bu durumda ürün,‎ söz konusu bir yıllık süre içinde FLIR Systems'e iade edilmiş olmalıdır.
FLIR Systems,‎ yukarıda açıklananlar dışındaki kusurlardan hiçbir şekilde yükümlü değildir.
Açıkça ya da ima yoluyla başka hiçbir garanti verilmemiştir. FLIR Systems,‎ ticarileştirilebilirlik ve belirli bir amaca uygunluk hakkında ima edilen her türlü garantiyi açıkça reddeder.
FLIR Systems,‎ sözleşme,‎ haksız muamele veya başka bir hukuki teoriye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın,‎ her türlü doğrudan,‎ dolaylı,‎ özel,‎ tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp ya da hasarlardan hiçbir şekilde yükümlü değildir.
Bu garanti İsveç kanunlarına tabidir.
Bu sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşmeyle bağlantılı olan her türlü tartışma,‎ anlaşmazlık veya talep,‎ Stokholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü Kuralları doğrultusunda bir hakem tarafından ele alınacaktır. Tahkim yeri Stokholm olacaktır. Tahkim işlemlerinde kullanılacak dil İngilizce'dir.

1.2  Kullanım istatistikleri

FLIR Systems yazılım ve hizmetlerimizin kalitesini korumaya ve geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla isimsiz kullanım istatistiklerini toplama hakkını saklı tutar.

1.3  Kayıt defteri değişiklikleri

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel kayıt defteri girişi,‎ FLIR Camera Monitor hizmeti bir USB kablosuyla bilgisayara bağlı FLIR kamerası algılarsa otomatik olarak seviye 2'ye geçirilir. Değiştirme işlemi ancak kamera ağ oturumu açmayı destekleyen bir uzak ağ hizmeti uygularsa gerçekleştirilir.

1.4  ABD Resmi Yönetmelikleri

Bu ürün ABD İhracat Yönetmelikleri'ne tabi olabilir. Lütfen tüm sorularınızı [email protected] adresine yöneltin.

1.5  Telif Hakkı

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Dünya çapında her hakkı saklıdır. Kaynak kodu dahil olmak üzere bu yazılımın hiçbir parçası,‎ önceden FLIR Systems'in yazılı onayı olmadan,‎ hiçbir şekilde veya elektronik,‎ manyetik,‎ optik,‎ manuel veya başka yollarla kopyalanamaz,‎ iletilemez,‎ başka bir dile veya bilgisayar diline aktarılamaz veya çevirisi yapılamaz.
Belgeler,‎ FLIR Systems'in önceden yazılı onayı olmadan,‎ kısmen veya tamamen kopyalanamaz,‎ fotokopi çektirilemez,‎ çoğaltılamaz,‎ çevirisi yapılamaz veya elektronik araçlara veya aygıt okuyucularına aktarılamaz.
İşbu belgede,‎ ürünlerde yer alan adlar ve markalar,‎ FLIR Systems ve/veya bağlı şirketlerine ait tescilli marka veya ticari markalardır. İşbu belgede atıfta bulunulan diğer tüm tescilli markalar,‎ ticari markalar veya şirket adları sadece tanımlama amacıyla kullanılmış olup,‎ ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

1.6  Kalite güvence

Bu ürünlerin geliştirildiği ve imal edildiği Kalite Yönetim Sistemi,‎ ISO 9001 standardına uygun sertifikaya sahiptir.
FLIR Systems,‎ sürekli gelişim politikası izlemektedir ve bu nedenle ürünler üzerinde,‎ önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

1.7  Patentler

Aşağıdaki patentlerin ve/veya tasarım patentlerinin biri ya da birkaçı ürünler ve/veya özellikler için geçerli olabilir. Ayrıca,‎ bekleyen ek patentler ve/veya bekleyen tasarım patentleri de geçerli olabilir.
000279476-0001; 000439161; 000499579-0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-0001; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178; 0600574-8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,‎153,‎971; 8,‎823,‎803; 8,‎853,‎631; 8018649 B2; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,‎392; D615,‎113; D664,‎580; D664,‎581; D665,‎004; D665,‎440; D677298; D710,‎424 S; D718801; DI6702302-9; DI6903617-9; DI7002221-6; DI7002891-5; DI7002892-3; DI7005799-0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-5; US 8340414 B2; ZL 201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2; ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8.

1.8  EULA Terms

  • You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”)‎ that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing,‎ GP or its affiliates (“MS”)‎. Those installed software products of MS origin,‎ as well as associated media,‎ printed materials,‎ and “online” or electronic documentation (“SOFTWARE”)‎ are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed,‎ not sold. All rights reserved.
  • IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”)‎,‎ DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD,‎ PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S)‎ FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE,‎ INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE,‎ WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT)‎.
  • GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
    • You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
    • NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE,‎ AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
    • NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,‎ PERFORMANCE,‎ ACCURACY,‎ AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE)‎ IS WITH YOU. ALSO,‎ THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE,‎ THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM,‎ AND ARE NOT BINDING ON,‎ MS.
    • No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW,‎ MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,‎ SPECIAL,‎ CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00)‎.
    • Limitations on Reverse Engineering,‎ Decompilation,‎ and Disassembly. You may not reverse engineer,‎ decompile,‎ or disassemble the SOFTWARE,‎ except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
    • SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device,‎ and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade,‎ any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
    • EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE,‎ including the U.S. Export Administration Regulations,‎ as well as end-user,‎ end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/.