15  关于 FLIR Systems

FLIR Systems 创立于 1978 年,是高性能红外成像系统的先驱,并在热成像系统的设计、制造和市场营销方面处于世界领先地位,其产品广泛应用于商业、工业和政府等领域。从 1958 年至今,FLIR Systems 收购了五家在红外技术领域具有突出成就的主要公司 — 瑞典的 AGEMA Infrared Systems(以前为 AGA Infrared Systems),三家美国公司 Indigo SystemsFSIInframetrics,以及法国公司 Cedip。
自 2007 年以来,FLIR Systems 收购了几家在传感器技术方面处于世界领先地位的公司:
Graphic

图 15.1  20 世纪 60 年代初期的专利文档

FLIR Systems 在美国拥有三家制造厂(俄勒冈州的波特兰、马萨诸塞州的波士顿、加利福尼亚州的圣巴巴拉),在瑞典拥有一家制造厂(斯德哥尔摩)。自 2007 年起还在爱沙尼亚的塔林拥有一家制造厂。在比利时、巴西、中国、法国、德国、英国、中国香港特别行政区、意大利、日本、韩国、瑞典和美国设有直销办事处,它们与遍布世界各地的代理机构和分销商一起支持着我们的国际客户群。
FLIR Systems 在红外热像仪行业处于创新前沿。我们通过不断改善现有的热像仪和开发新热像仪来预测市场需求。公司在产品设计和开发方面设立了里程碑,如用于工业检测的第一台电池供电便携式热像仪的引入,第一台非冷却式红外热像仪,而这只是提到的一小部分创新。
Graphic

图 15.2  1969:Thermovision 661 型。这款热像仪重量大约在 25 千克左右,示波器重 20 千克,三脚架重 15 千克。操作员还需要一个 220 VAC 的发电机组,以及一个装有液氮的 10 升液罐。在示波器的左边,可以看见 Polaroid 配件(6 千克)。

Graphic

图 15.3  2015:FLIR One,iPhone 和 Android 手机配件。重量:90 克。

FLIR Systems 可以自行生产热像仪系统的所有主要的机械和电子组件。从探测器的设计和制造,到镜头和系统电子器件,再到最终测试和标定,所有生产步骤均是在我们自己工程师的实施监督之下完成的。这些红外专家们的深入专业知识确保了组装成您红外热像仪的所有重要组件的精确度和可靠性。

15.1  这不仅仅是红外热像仪

FLIR Systems,我们认识到我们的工作不仅仅是生产最好的红外热像仪系统。我们致力于通过为所有红外热像仪系统用户提供最为强大的热像仪和软件组合,使其拥有更高的生产效率。特别值得一提的是,专为预测性维护、研发和流程监控量身定制的软件全部是在内部开发完成的。多数软件在各种语言条件下可用。
我们为我们的所有红外热像仪提供了众多的附件,可以将让您的设备用于最为苛刻的红外应用领域。

15.2  分享我们的知识

尽管我们的热像仪均采用了对用户非常友好的设计,但是除掌握热像仪的操控外,还需具备许多热成像方面的专业知识。因此,FLIR Systems 建立了红外培训中心 (ITC)‎,它是一个独立的商业机构,负责提供经过认证的培训课程。参加其中一门 ITC 课程培训,将会赋予您真正的实践学习经验。
ITC 的专业人员还可在您将红外理论应用到实践当中去的时候,为您提供任何可能需要的应用技术支持。

15.3  客户支持

FLIR Systems 运营着一个全球范围的服务网络,可使得您的热像仪随时保持运行状态。 如果您发现热像仪存在问题,当地的服务中心具有在最短时间内解决问题的所有设备和技术。 因此,您无需将热像仪发到世界的另一端,也不用与讲其他语言的人员进行讨论。