14 干燥器
14.1 概述
系统配备的干燥器可以降低外壳内的湿度。集成在干燥器中的湿度指示器可以测量湿度水平。湿度指示器显示蓝色表明湿度水平正常。
定期检查湿度指示器。如果湿度指示器显示的颜色变为粉色(浅红色),则应更换干燥器。
如果外壳内的湿度很高,则有必要多次更换干燥器以使装置完全干燥。在更换干燥器后,良好的做法是对湿度指示器进行更加频繁的检查,如果指示器依然显示粉色(浅红色),则需要再次进行更换。
14.2 部件号
带有湿度指示的干燥器标注有
FLIR
部件号
908674SP
和北约库存品编号
4440–12–175–4087
。
14.3 更换干燥器
注意
打开热像仪时,要特别注意防止任何污染物进入热像仪内部。请在更换操作完成后尽快将热像仪组装起来。
请遵循以下步骤:
断开热像仪的电源。
使用新干燥器的保护套筒作为螺丝刀拧下旧干燥器。
拆下旧的干燥器。
装上新的干燥器。
使用保护套筒将干燥器完全拧紧。