12  Applikationseksempler

12.1  Fugt-‎ og vandskade

12.1.1  Generelt

Det er ofte muligt at registrere både fugt-‎ og vandskader i huse ved at bruge et infrarødt kamera. Det skyldes til dels,‎ at det beskadigede område har en anderledes varmeledningsevne og til dels,‎ fordi det har en anderledes termisk kapacitet til at gemme varme end det omgivende materiale.
Der er mange faktorer,‎ der påvirker,‎ hvorledes fugt-‎ og vandskader viser sig i et infrarødt billede.
For eksempel sker opvarmning og nedkøling af disse områder ved forskellige hastigheder alt afhængig af materiale og tidspunkt på dagen. Derfor er det vigtigt,‎ at der bruges andre metoder,‎ og at der kontrolleres for fugt-‎ og vandskader.

12.1.2  Figur

Billedet nedenfor viser omfattende vandskade på en ydervæg,‎ hvor vandet er trængt igennem facaden pga. en forkert monteret vinduesliste.
Graphic

12.2  Fejlbehæftet kontakt i terminalforbindelse

12.2.1  Generelt

Alt efter terminalforbindelse kan en forkert tilsluttet ledning medføre lokale temperaturstigninger. Denne temperaturstigning forårsages af det reducerede kontaktområde mellem den indkommende lednings forbindelsespunkt og terminalen og kan føre til elektrisk brand.
En terminalforbindelses konstruktion kan variere meget fra producent til producent. Derfor kan forskellige fejl i terminalen medføre det samme typiske udseende i et infrarødt billede.
Lokale temperaturstigninger kan også skyldes forkert kontakt mellem ledning og terminalforbindelse eller forskellige belastninger.

12.2.2  Figur

Billedet nedenfor viser en forbindelse mellem et kabel og en terminal,‎ hvor en fejlagtig kontakt har medført lokal temperaturstigning.
Graphic

12.3  Oxideret terminalforbindelse

12.3.1  Generelt

Alt efter terminaltype og i hvilket miljø terminalen er installeret,‎ kan det ske,‎ at terminalens kontaktflade oxiderer. En sådan oxidering kan medføre stedvis øget modstand,‎ når strømmen tilsluttes,‎ hvilket på et infrarødt billede kan ses som lokal temperaturstigning.
En terminalforbindelses konstruktion kan variere meget fra producent til producent. Derfor kan forskellige fejl i terminalen medføre det samme typiske udseende i et infrarødt billede.
Lokale temperaturstigninger kan også skyldes forkert kontakt mellem ledning og terminal eller forskellige belastninger.

12.3.2  Figur

Billedet nedenfor viser en række sikringer,‎ hvor en sikring har en øget temperatur på kontaktfladerne,‎ der vender mod sikringsholderen. På grund af metallet på sikringsholderen,‎ kan temperaturstigningen ikke ses her,‎ mens den kan ses på sikringens keramiske materiale.
Graphic

12.4  Mangelfuld isolering

12.4.1  Generelt

Der kan forekomme mangelfuld isolering,‎ hvis isoleringen f.eks. i tidens løb mister sin volumen og derfor ikke fylder hullet i væggen fuldt ud.
Med et infrarødt kamera bliver disse isoleringsmangler synlige,‎ fordi de enten har en anden varmeledningsevne end andre områder med korrekt isolering,‎ og/eller viser de områder,‎ hvor der siver luft ud af bygningen.
Ved inspektion af bygninger skal temperaturforskellen mellem inder-‎ og yderside være mindst 10°C. Stolper,‎ vandrør,‎ betonsøjler og lignende komponenter kan vises som dårlig isolering på et infrarødt billede. Der kan ligeledes forekomme mindre forskelle.

12.4.2  Figur

På billedet nedenfor kan du se mangelfuld isolering i tagkonstruktionen. På grund af den mangelfulde isolering er der trængt luft ind i taget,‎ hvilket kan ses på det infrarøde billede.
Graphic

12.5  Træk

12.5.1  Generelt

Der kan forekomme træk under gulvbrædder,‎ omkring døråbninger og vinduesrammer samt over loftslister. Træk kan ofte ses med et infrarødt kamera,‎ fordi en kølig luftstrøm nedkøler de omgivende arealer.
Når du undersøger,‎ om der er træk i en bygning,‎ bør der være underatmosfærisk tryk i huset. Luk alle døre,‎ vinduer og ventilationsåbninger,‎ og tænd for køkkenudsugningen i et stykke tid,‎ inden du tager de infrarøde billeder.
Et infrarødt billede af træk viser ofte typiske strømningsmønstre. Disse strømningsmønstre kan tydeligt ses på billedet nedenfor.
Husk også,‎ at træk kan skjules af varmen fra gulvvarmeinstallationer.

12.5.2  Figur

Billedet nedenfor viser en loftslem,‎ hvor forkert installation har resulteret i voldsom træk.
Graphic