12  Anwendungsbeispiele

12.1  Feuchtigkeit und Wasserschäden

12.1.1  Allgemein

Feuchtigkeit und Wasserschäden in Häusern können häufig mit Hilfe von Infrarotkameras festgestellt werden. Das kommt teils daher,‎ dass der geschädigte Bereich andere Wärmeleiteigenschaften besitzt,‎ und teils daher,‎ dass er über eine vom umgebenden Material abweichende Wärmekapazität zur Wärmespeicherung verfügt.
Viele Faktoren haben Einfluss auf die Art und Weise wie Feuchtigkeit und Wasserschäden auf einem Infrarotbild dargestellt werden.
So unterscheidet sich beispielsweise die Geschwindigkeit mit der diese Bauteile sich erhitzen bzw. auskühlen je nach Material und Tageszeit. Es ist daher wichtig,‎ dass auch noch andere auch Methoden zum Nachweis von Feuchtigkeit und Wasserschäden herangezogen werden.

12.1.2  Abbildung

Das Bild unten zeigt einen großflächigen Wasserschaden an einer Außenwand,‎ an der das Wasser die Außenfassade auf Grund eines unsachgemäß eingebauten Fensterrahmens durchdrungen hat.
Graphic

12.2  Defekter Steckdosenkontakt

12.2.1  Allgemein

Je nachdem,‎ wie eine Steckdose angeschlossen ist,‎ kann ein unsachgemäß angeschlossenes Kabel zu einem lokal begrenzten Temperaturanstieg führen. Dieser Temperaturanstieg wird durch die verkleinerte Kontaktfläche zwischen dem Anschlusspunkt des eingehenden Kabels und der Steckdose verursacht und kann zu einem Schmorbrand führen.
Der Aufbau einer Steckdose kann von Hersteller zu Hersteller stark variieren. Daher können unterschiedliche Defekte in einer Steckdose zum gleichen typischen Erscheinungsbild auf einem Infrarotbild führen.
Ein lokal begrenzter Temperaturanstieg kann auch durch einen fehlerhaften Kontakt zwischen Kabel und Steckdose oder durch Lastunterschiede hervorgerufen werden.

12.2.2  Abbildung

Das folgende Bild zeigt die Verbindung zwischen einem Kabel und einer Steckdose,‎ an der ein fehlerhafter Kontakt zu einem lokal begrenzten Temperaturanstieg geführt hat.
Graphic

12.3  Oxidierte Steckdose

12.3.1  Allgemein

Je nach Art der Steckdose und der Umgebung,‎ in der sie installiert ist,‎ können die sich Oxide auf den Steckdosenkontakten ablagern. Die Oxidablagerungen können örtlich zu erhöhtem Widerstand führen,‎ der auf einem Infrarotbild als lokaler Temperaturanstieg dargestellt wird.
Der Aufbau einer Steckdose kann von Hersteller zu Hersteller stark variieren. Daher können unterschiedliche Defekte in einer Steckdose zum gleichen typischen Erscheinungsbild auf einem Infrarotbild führen.
Ein lokal begrenzter Temperaturanstieg kann auch durch einen fehlerhaften Kontakt zwischen einem Kabel und der Steckdose oder durch Lastunterschiede hervorgerufen werden.

12.3.2  Abbildung

Das Bild unten zeigt eine Reihe von Sicherungen. Eine dieser Sicherungen weist am Kontakt zur Fassung eine erhöhte Temperatur auf. Da die Fassung der Sicherung aus blankem Metall besteht,‎ ist der Temperaturanstieg dort nicht sichtbar,‎ an der Keramiksicherung selbst jedoch schon.
Graphic

12.4  Wärmedämmungsmängel

12.4.1  Allgemein

Mängel an der Wärmedämmung können entstehen,‎ wenn sich das Dämmmaterial im Laufe der Zeit zusammenzieht,‎ und dadurch die Hohlräume in den Wänden nicht mehr vollständig ausfüllt.
Mit Hilfe einer Infrarotkamera können Sie diese Mängel in der Wärmedämmung sichtbar machen,‎ denn sie weisen entweder andere Wärmeleiteigenschaften als die Bereiche mit sachgemäß installierter Wärmedämmung auf,‎ und/oder sie können den Bereich sichtbar machen,‎ in dem Luft durch die Außenwände des Gebäudes dringt.
Wenn Sie ein Gebäude untersuchen,‎ sollte der Temperaturunterschied zwischen innen und außen mindestens 10 °C betragen. Bolzen,‎ Wasserleitungen,‎ Betonpfeiler und ähnliche Komponenten können auf einem Infrarotbild wie Mängel in der Wärmedämmung aussehen. Kleinere Unterschiede können auch durch das Material bedingt sein.

12.4.2  Abbildung

Im Bild unten ist die Wärmedämmung im Dachstuhl mangelhaft. Auf Grund der fehlenden Dämmung konnte Luft in die Dachkonstruktion eindringen. Dies wir dann mit anderen charakteristischen Merkmalen auf dem Infrarotbild dargestellt.
Graphic

12.5  Luftzug

12.5.1  Allgemein

Luftzug tritt unter Fußböden,‎ um Tür-‎ und Fensterrahmen herum und oberhalb von Zimmerdecken auf. Diese Art von Luftzug kann mit Hilfe einer Infrarotkamera meist als kühler Luftstrom dargestellt werden,‎ der die umliegenden Oberflächen abkühlt.
Wenn Sie Luftzugbewegungen in einem Haus untersuchen,‎ sollte im Gebäude Unterdruck herrschen. Schließen Sie alle Türen,‎ Fenster und Lüftungsschächte,‎ und lassen Sie die Abzugshaube in der Küche eine Zeit lang laufen,‎ bevor Sie die Infrarotbilder aufnehmen.
Infrarotbilder von Luftzug weisen häufig ein typisches Strömungsmuster auf. Sie können dieses Strömungsmuster in der Abbildung unten deutlich erkennen.
Bedenken Sie auch,‎ dass Luftzug durch Fußbodenheizungen verschleiert werden kann.

12.5.2  Abbildung

Das Bild unten zeigt eine Dachluke,‎ an der durch unsachgemäßen Einbau ein starker Luftzug entstanden ist.
Graphic