8  Betrieb

8.1  Austausch der Batterien

Wenn das Symbol "Batterie schwach" angezeigt wird oder die Kamera sich nicht mehr einschalten lässt,‎ müssen Sie die Batterien austauschen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Schalten Sie die Kamera aus.

Öffnen Sie die Batteriefach-‎Abdeckung.

Graphic

Entfernen Sie den Batteriesatz.

Tauschen Sie die Batterien gegen drei herkömmliche AAA-‎Batterien aus; beachten Sie die richtige Polarität.

Setzen Sie den Batteriesatz in das Batteriefach ein.

Drücken Sie auf die Batteriefach-‎Abdeckung und sichern Sie diese. Die Abdeckung rastet mit einem Klicken ein.

8.2  Die Kamera ein-‎ und ausschalten

  • Drücken Sie die Ein/Aus-‎Taste,‎ um die Kamera einzuschalten.
  • Um die Kamera auszuschalten,‎ halten Sie die Ein/Aus-‎Taste länger als 2 Sekunden gedrückt.

8.2.1  Autom. Abschaltung

Die Kamera schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch ab. 3 Sekunden vor der Abschaltung wird eine Meldung angezeigt.
Graphic
Sie können die automatische Abschaltung abbrechen,‎ indem Sie die Ein/Aus-‎Taste drücken. Die Kamera kehrt dann wieder in den Live-‎Modus zurück.

8.3  Einfrieren von Bildern

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Richten Sie die Kamera auf das gewünschte Objekt.

Drücken Sie die Trigger-‎Taste,‎ um das Bild einzufrieren.

Drücken Sie die Trigger-‎Taste erneut,‎ um zum Live-‎Bild zurückzukehren.

8.4  Ändern der Temperatureinheit

Die Kamera zeigt Temperaturen in oder an. Sie können die Temperatureinheit über einen Schalter im Batteriefach ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Schalten Sie die Kamera aus.

Öffnen Sie die Batteriefach-‎Abdeckung. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8.1 Austausch der Batterien.

Entfernen Sie den Batteriesatz.

Stellen Sie den Schalter für die Temperatureinheit in die gewünschte Position:

  • : nach oben (in Richtung des Displays)‎.
  • : nach unten (weg vom Display)‎.

Setzen Sie den Batteriesatz in das Batteriefach ein.

Drücken Sie auf die Batteriefach-‎Abdeckung und sichern Sie diese. Die Abdeckung rastet mit einem Klicken ein.