8  Funcionamiento

8.1  Sustitución de las baterías

Si aparece el icono de batería baja o si la cámara no se enciende,‎ sustituya las baterías.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Apague la cámara.

Levante la cubierta del compartimento de las baterías.

Graphic

Retire la batería.

Sustituya las tres baterías AAA estándar respetando su polaridad.

Coloque la batería en su compartimento.

Coloque la cubierta del compartimento de las baterías. La cubierta emitirá un sonido característico al cerrarse.

8.2  Encendido y apagado de la cámara

  • Para encender la cámara,‎ pulse el botón de encendido/apagado.
  • Para apagar la cámara,‎ mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante más de 2 segundos.

8.2.1  Apagado automático

La cámara se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Se muestra un mensaje 3 segundos antes de que la cámara se apague.
Graphic
Puede cancelar la secuencia de apagado automático pulsando el botón de encendido/apagado. La cámara volverá a activarse.

8.3  Congelación de la imagen

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Apunte la cámara hacia un punto de interés.

Utilice el disparador para congelar la imagen.

Pulse de nuevo el disparador para volver a la imagen en tiempo real.

8.4  Cambio de la unidad de temperatura

La cámara muestra las temperaturas en o . Puede cambiar la unidad de temperatura en un interruptor ubicado en el compartimento de la batería.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Apague la cámara.

Levante la cubierta del compartimento de la batería. Para obtener más información,‎ consulte la sección 8.1 Sustitución de las baterías.

Retire la batería.

Sitúe el interruptor de unidad de temperatura en la posición deseada:

  • : arriba (hacia la pantalla)‎.
  • : abajo (en dirección contraria a la pantalla)‎.

Coloque la batería en su compartimento.

Coloque la cubierta del compartimento de las baterías. La cubierta emitirá un sonido característico al cerrarse.