12  Exemples d'application

12.1  Dégâts causés par l'humidité et l'eau

12.1.1  Généralités

Il est souvent possible de détecter des dégâts dus à l'humidité et à l'infiltration d'eau dans une maison à l'aide d'une caméra infrarouge. Ceci est d'une partie dû au fait que la zone endommagée possède des propriétés de conduction thermique différentes et d'autre part,‎ au fait qu'elle présente une capacité thermique distincte pour stocker la chaleur par rapport aux matériaux environnants.
De nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer l'apparence des dégâts causés par l'humidité ou l'eau sur une caméra infrarouge.
Par exemple,‎ le réchauffement et le refroidissement de ces composants s'effectuent à différentes vitesses selon le matériau et l'heure de la journée. Pour cette raison,‎ il est important d'employer d'autres méthodes pour vérifier la présence de dégâts dus à l'humidité ou l'eau.

12.1.2  Figure

L'image ci-‎dessous illustre des dégâts des eaux étendus sur un mur externe où l'eau s'est infiltrée dans la façade extérieure en raison d'une mauvaise installation d'un rebord de fenêtre.
Graphic

12.2  Contact défectueux dans la prise

12.2.1  Généralités

Selon le type de raccord d'une prise,‎ un fil mal branché peut provoquer une augmentation de la température locale. Cette augmentation de température est causée par la réduction de la zone de contact entre le point de raccord du fil entrant et la prise,‎ et peut provoquer un feu électrique.
La structure d'une prise peut varier considérablement d'un fabricant à un autre. Pour cette raison,‎ différents défauts d'une prise peuvent engendrer la même apparence type dans une image infrarouge.
Une augmentation de la température locale peut également provenir d'un mauvais contact entre le fil et la prise,‎ ou d'une différence de charge.

12.2.2  Figure

L'image ci-‎dessous illustre le raccordement d'un câble à une prise où un mauvais contact a provoqué une augmentation de la température locale.
Graphic

12.3  Prise oxydée

12.3.1  Généralités

Selon le type de prise utilisé et l'environnement dans lequel cette dernière est installée,‎ une oxydation peut se produire au niveau des surfaces de contact de la prise. Cette oxydation peut engendrer une augmentation de la résistance locale lors du chargement de la prise,‎ visible dans une image infrarouge à mesure que la température locale augmente.
La structure d'une prise peut varier considérablement d'un fabricant à un autre. Pour cette raison,‎ différents défauts d'une prise peuvent engendrer la même apparence type dans une image infrarouge.
Une augmentation de la température locale peut également provenir d'un mauvais contact entre un fil et la prise,‎ ou d'une différence de charge.

12.3.2  Figure

L'image ci-‎dessus illustre une série de fusibles dont un présente une température élevée sur les surfaces de contact avec le porte-‎fusible. En raison du métal blanc du porte-‎fusible,‎ l'augmentation de la température n'est pas visible sur ce dernier,‎ contrairement au matériau en céramique du fusible.
Graphic

12.4  Défauts d'isolation

12.4.1  Généralités

Des défauts d'isolation peuvent résulter d'une perte du volume d'isolation au fil du temps,‎ laissant ainsi la cavité d'un mur à ossature partiellement vide.
Une caméra infrarouge vous permet de repérer ces défauts d'isolation car ils possèdent des propriétés de conduction thermique différentes par rapport aux parties correctement isolées,‎ et/ou montrent clairement la zone d'infiltration de l'air dans l'ossature du bâtiment.
Lorsque vous inspectez un bâtiment,‎ l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur doit être d'au moins 10 °C. Les poteaux,‎ les canalisations d'eau,‎ les poteaux en béton et autres composants similaires peuvent s'apparenter à un défaut d'isolation dans une image infrarouge. Des différences d'ordre mineur peuvent également se produire naturellement.

12.4.2  Figure

Dans l'image ci-‎dessous,‎ l'isolation de la charpente du toit est manquante. À cause de l'absence d'isolation,‎ de l'air a pénétré dans la structure du toit,‎ prenant ainsi une apparence caractéristique différente dans l'image infrarouge.
Graphic

12.5  Courants d'air

12.5.1  Généralités

Des courants d'air peuvent être observés sous les plinthes,‎ autour des encadrements de portes et de fenêtres et au-‎dessus de la garniture du toit. Ce type de courant d'air est souvent visible avec une caméra infrarouge lorsqu'un flux d'air frais refroidit la surface environnante.
Lorsque vous recherchez des courants d'air dans une maison,‎ une dépression doit exister dans cette dernière. Fermez l'ensemble des portes,‎ des fenêtres et des conduits de ventilation,‎ et actionnez le ventilateur de la cuisine pendant quelques instants avant de capturer les images infrarouges.
L'image infrarouge d'un courant d'air révèle souvent un motif de courant d'air type. Ce dernier apparaît clairement dans l'image ci-‎dessous.
En outre,‎ rappelez-‎vous que les courants d'air peuvent être masqués par la chaleur émanant des circuits de chauffage du sol.

12.5.2  Figure

L'image ci-‎dessous illustre une trappe d'accès dont la mauvaise installation a engendré un fort courant d'air.
Graphic