7  Description

7.1  Vue de face

7.1.1  Figure

Graphic

7.1.2  Explication

  1. Objectif infrarouge.
  2. Déclencheur.

7.2  Vue de l'arrière

7.2.1  Figure

Graphic

7.2.2  Explication

  1. Écran de la caméra.
  2. Bouton Marche/Arrêt.
    Fonction :
    • Permet de mettre la caméra sous tension.
    • Appuyez pendant plus de 2 secondes sur ce bouton pour éteindre la caméra.
  3. Compartiment de la batterie.
  4. Accès dragonne.

7.3  Éléments de l'écran

7.3.1  Figure

Graphic

7.3.2  Explication

  1. Réticule pour la température.
  2. Réticule.

7.3.3  Icônes d'état et indicateurs

Lorsque l'icône d'état des piles indique que ces dernières présentent un faible niveau de charge,‎ elles doivent être remplacées.