5 はじめに
FLIR Systems をFLIR TG130お選びいただきありがとうございます。
新しく発売された FLIR の FLIR TG130 イメージング赤外線温度計は、シングル スポット赤外線温度計と、定評ある FLIR の赤外線カメラのギャップを埋める製品です。FLIR TG130 には FLIR の独自技術である Lepton マイクロ赤外線カメラが装備されており、問題が発生する可能性のある箇所と焦点を合わせるべきスポットを示します。
FLIR TG130 は熱パターンを表示するとともに、確実に温度を測定します。メニューには直観的なアイコンが採用されているため、使い方も簡単です。
主な特徴:
- 熱を感知して、すばやくトラブルシューティング。
- 温度を測定すべき箇所を検出。
- すぐに使える簡便性 - 特別なトレーニングは不要。
- ポケット サイズで、ツール バッグに収納して持ち運び可能。
- 高い耐久性と信頼性。