8  操作

8.1  バッテリーの交換

低バッテリー アイコンが表示された場合、またはカメラの電源がオンにならない場合には、バッテリーを交換する必要があります。

次の手順に従います。

カメラの電源をオフにします。

バッテリー ケースのカバーを持ち上げます。

Graphic

バッテリー パックを取り外します。

極性が正しいことを確認しながら、3 本の単四電池を交換します。

バッテリー ケースにバッテリー パックを入れます。

バッテリー ケースのカバーを押し下げて、しっかりと閉じます。カバーがロックされると、カチッと音がします。

8.2  カメラをオン・オフする

  • [オン/オフ]‎ ボタンを押して、カメラの電源を入れます。
  • カメラの電源をオフにするには、[オン/オフ]‎ ボタンを 2 秒以上押し続けます。

8.2.1  自動オフ

5 秒間操作しないと、カメラの電源が自動的にオフになります。カメラの電源がオフになる 3 秒前にメッセージが表示されます。
Graphic
[オン/オフ]‎ ボタンを押すと、自動オフ シーケンスをキャンセルできます。これにより、カメラはライブ モードに戻ります。

8.3  画像のフリーズ

次の手順に従います。

カメラを対象物に向けます。

トリガーを引いて画像をフリーズします。

トリガーをもう一度引くとライブ画像に戻ります。

8.4  温度単位の変更

カメラに温度が または で表示されます。温度単位は、バッテリー ケースにあるスイッチで変更します。

次の手順に従います。

カメラの電源をオフにします。

バッテリー ケースのカバーを持ち上げます。詳細については、セクション 8.1 バッテリーの交換 をご覧ください。

バッテリー パックを取り外します。

温度単位スイッチを目的の位置に設定します。

  • : 上(ディスプレイの方向)。
  • : 下(ディスプレイの反対側)。

バッテリー ケースにバッテリー パックを入れます。

バッテリー ケースのカバーを押し下げて、しっかりと閉じます。カバーがロックされると、カチッと音がします。