14  용어

FOV
시야각(Field of View)‎은 적외선 렌즈를 통해 볼 수 있는 수평각을 의미합니다.
IR
적외선
Laser LocatIR
가느다란 중앙 집중식 빔으로 레이저 광선을 방출하여 카메라 전면에 있는 물체의 특정 부분을 가리키는 카메라에 있는 전동식 광원입니다.
NETD
온도 차이에 해당하는 노이즈입니다. IR 카메라의 이미지 노이즈 레벨의 측정입니다.
기준 온도
일반적으로 측정된 값과 비교할 수 있는 온도입니다.
노이즈
적외선 이미지의 불필요한 작은 간섭을 의미합니다.
대기
측정 대상물과 카메라 사이에 있는 기체로,‎ 일반적으로 공기를 말합니다.
대류
대류는 중력 또는 다른 힘에 의해 액체가 장치로 들어가는 열 전송 모드입니다. 그에 따라 열이 한 장소에서 다른 장소로 전송됩니다.
등온선
한 가지 이상의 온도 간격 이상,‎ 이하 또는 사이에 있는 이미지의 부분을 강조하여 나타내는 기능입니다.
레벨
온도 측정 단위의 중앙 값으로 보통 신호 값으로 표현됩니다.
레이저 포인터
가느다란 중앙 집중식 빔으로 레이저 광선을 방출하여 카메라 전면에 있는 물체의 특정 부분을 가리키는 카메라에 있는 전동식 광원입니다.
물체 매개변수
대상물을 측정하는 조건과 그 대상물 자체에 관해 규정하는 값입니다.(예: 방사율,‎ 반사된 추정 온도,‎ 거리 등)‎
물체 신호
카메라가 물체로부터 수신하는 적외선의 양과 관련된 비조정값입니다.
반사
받은 방사선에 비례하여 물체가 반사한 방사선의 양을 의미합니다. 0과 1 사이의 값입니다.
방사
어떤 물체나 기체에서 전자기 에너지가 방출되는 과정입니다..
방사(radiance)‎
시간대,‎ 영역 및 각도당 물체로부터 방출되는 에너지의 양입니다(W/m2/sr)‎.
방사기
적외선 장비의 일부분입니다.
방사력
시간대당 물체로부터 방출되는 에너지의 양입니다(W)‎.
방사율
흑체의 방사량과 비교하여 한 물체에서 방출되는 방사량입니다. 0과 1 사이의 값입니다.
방출량
시간 및 영역 단위 당 물체로부터 방출되는 에너지의 양입니다(W/m2)‎.
범위
IR 카메라의 전반적인 현재 온도 측정 제한 범위입니다. 카메라에는 몇 가지 범위가 있습니다. 현재 조정을 제한하는 두 가지 흑체 온도로 표현됩니다.
병목 방사기
안쪽으로 흡입되도록 만들어진 병 모양의 방사기로 병목으로 안을 들여다 볼 수 있습니다.
병목으로 등온 보기
안으로 흡수되도록 만들어진 병 모양의 방사기로 병목으로 안을 들여다 볼 수 있습니다.
상대 습도
상대 습도는 현재 공기 중에 있는 수증기 질량과 포화 상태에서도 담을 수 있는 최대 질량 간의 비율을 나타냅니다.
색온도
흑체의 색상이 특정 색상과 일치하는 온도입니다.
수동 조절
수동으로 특정 매개변수를 변경하여 이미지를 조절하는 방식입니다.
순시 시야각(IFOV)‎
순시 시야각(Instantaneous field of view)‎은 적외선 카메라의 기하학적 해상도의 측정입니다.
스팬
온도 측정 단위의 간격으로 보통 신호 값으로 표현됩니다.
스펙트럼(방사)‎ 방출량
시간대,‎ 영역 및 각도 단위당 물체로부터 방출되는 에너지의 양입니다(W/m2/μm)‎.
실영상
일반적인 열화상 모드가 아니라,‎ IR 카메라의 비디오 모드로 봅니다. 카메라가 비디오 모드에 있으면 일반 비디오 이미지를 캡쳐하고,‎ IR 모드에 있으면 열화상 이미지을 캡쳐합니다.
연속 조절
이미지를 조절하는 기능입니다. 이 기능은 항상 작동하여 끊임 없이 이미지 내용에 따라 밝기와 명암 대비를 조절합니다.
열전도
열이 물질로 퍼지는 과정입니다.
예상 대기 방출
계산된 값이 아닌 사용자가 제공한 방출 값을 의미합니다.
온도 기록도
적외선 이미지
온도 눈금
적외선 이미지가 현재 표시되는 방식입니다. 색을 제한하는 두 가지 온도 값으로 표현됩니다.
온도 범위
IR 카메라의 전반적인 현재 온도 측정 제한 범위입니다. 카메라에는 몇 가지 범위가 있습니다. 현재 조정을 제한하는 두 가지 흑체 온도로 표현됩니다.
온도 차이
두 가지 온도 값을 뺄셈한 한 결과의 값입니다.
외장 광학 기기
카메라와 측정 중인 물체 사이에 장착할 수 있는 보조 렌즈,‎ 필터 및 열 가리개 등을 의미합니다.
이미지 보정(내부 또는 외부)‎
다양한 실제 이미지 부분에서의 감도 차이를 보정하고 카메라를 스테빌라이징하는 방법입니다.
이중 등온선
하나가 아닌 두 가지 색상대를 가지고 있는 등온선입니다.
자동 조절
카메라가 내부 이미지 보정을 실행할 수 있는 기능입니다.
자동 팔레트
적외선 이미지는 뜨거운 물체와 차가운 물체를 동시에 나타내는 고르지 않은 색상으로 표시됩니다.
적외선
눈에 보이지 않고 파장이 약 2-‎13 μm인 방사선입니다.
초점평면 배열(FPA)‎
초점평면 배열(Focal Plane Array)‎은 일종의 IR 탐지기 입니다.
측정된 대기 방출
온도,‎ 대기의 상대 습도 및 물체에 대한 거리로부터 계산된 방출 값입니다.
투과율
기체와 물질은 다소 투과성이 있습니다. 투과율은 기체와 물질을 통과하는 적외선의 양입니다. 0과 1 사이의 값입니다.
투명 등온선
이미지의 강조된 부분을 포함하는 것이 아니라 선형 색상 띠를 보여주는 등온선을 의미합니다.
팔레트
IR 이미지를 표시하는데 사용되는 일련의 색상입니다.
포화색
포화색으로 이루어진 현재 레벨/스팬 설정 밖의 온도가 포함되어 있는 영역을 의미합니다. 포화색에는 '오버플로우' 색과 '언더플로우' 색이 있습니다. 해당 범위가 제대로 변경되어야 한다는 것을 나타내면서 감지기에 의해 포화된 모든 것을 표시하는 제3의 붉은 포화색도 있습니다.
픽셀
화소를 나타내며,‎ 이미지에서 하나의 단일 스팟입니다.
필터
일부 적외선 파장에 투과되는 물질을 의미합니다.
환경
측정 중인 물체를 향해 방사선을 방출하는 물체 및 기체입니다.
회색체
각 파장에 대해 흑체의 고정된 소량의 에너지 양을 방출하는 물체를 의미합니다.
흑체
완전 무반사 물체입니다. 이 물체에서 방출되는 방사선은 물체 자체의 고유한 온도로 인해 발생합니다.
흑체 방사기
적외선 카메라를 조정하는데 사용되는 흑체 속성의 적외선 장비입니다.
흡수(요인)‎
받은 방사선에 비례하여 물체가 흡수한 방사선의 양입니다. 0과 1 사이의 값입니다.