12  Exemplos de aplicação

12.1  Danos provocados por humidade e água

12.1.1  Geral

É frequentemente possível detetar danos provocados pela humidade e água numa casa utilizando uma câmara de infravermelhos. Isto deve-‎se,‎ em parte,‎ ao facto de a área danificada possuir uma propriedade de condução de calor diferente e em parte porque tem uma capacidade térmica diferente para armazenar calor da do material que a rodeia.
Muitos fatores entram em conta na forma como os danos provocados por humidade e água surgem na imagem de infravermelhos.
Por exemplo,‎ o aquecimento e arrefecimento destas partes são realizados a níveis diferentes dependendo do material e do momento do dia. Por essa razão,‎ é importante que sejam utilizados também outros métodos para verificar a existência de danos provocados por humidade e água.

12.1.2  Figura

A imagem abaixo mostra extensos danos provocados por água numa parede externa em que a água penetrou na superfície exterior devido a um parapeito de janela incorretamente instalado.
Graphic

12.2  Contacto defeituoso numa tomada

12.2.1  Geral

Dependendo do tipo de ligação de uma tomada,‎ um fio incorretamente ligado pode resultar num aumento da temperatura local. Este aumento da temperatura é causado pela área de contacto reduzida entre o ponto de ligação do fio de entrada e a tomada,‎ podendo resultar num incêndio de origem elétrica.
A construção de uma tomada pode ser bastante diferente de fabricante para fabricante. Por esta razão,‎ defeitos diferentes numa tomada podem gerar um aspeto típico idêntico numa imagem de infravermelhos.
O aumento da temperatura no local pode resultar também de um contacto inadequado entre o fio e a tomada,‎ ou de diferenças de carga.

12.2.2  Figura

A imagem abaixo mostra a ligação de um cabo a uma tomada em que o contacto inadequado na ligação teve como resultado um aumento da temperatura local.
Graphic

12.3  Tomada oxidada

12.3.1  Geral

Dependendo do tipo de tomada e do ambiente em que a tomada está instalada,‎ podem ocorrer oxidações nas superfícies de contacto da tomada. Estas oxidações podem levar a um aumento da resistência local quando a tomada fica com carga,‎ o que pode ser visto numa imagem de infravermelhos como aumento da temperatura local.
A construção de uma tomada pode ser bastante diferente de fabricante para fabricante. Por esta razão,‎ defeitos diferentes numa tomada podem gerar um aspeto típico idêntico numa imagem de infravermelhos.
O aumento da temperatura no local pode resultar também de um contacto inadequado entre o fio e a tomada,‎ ou de diferenças de carga.

12.3.2  Figura

A imagem abaixo mostra uma série de fusíveis em que um possui uma temperatura aumentada nas superfícies de contacto com o suporte do fusível. Devido ao metal bruto do suporte do fusível,‎ o aumento da temperatura não é visível aí,‎ embora seja visível no material cerâmico do fusível.
Graphic

12.4  Deficiências de isolamento

12.4.1  Geral

As deficiências de isolamento podem resultar da perda de volume do isolamento ao longo do tempo,‎ não enchendo assim totalmente a cavidade numa parede de estrutura.
Uma câmara de infravermelhos permite-‎lhe ver estas deficiências de isolamento porque têm uma propriedade de condução de calor diferente da de secções com isolamento corretamente instalado e/ou mostram a área em que o ar penetra na estrutura do edifício.
Quando se inspeciona um edifício,‎ a diferença de temperatura entre o interior e o exterior deve ser pelo menos de 10 °C. Barrotes,‎ tubagens de água,‎ colunas de betão e outros componentes semelhantes podem parecer uma deficiência de isolamento numa imagem de infravermelhos. Podem ocorrer também naturalmente diferenças menores.

12.4.2  Figura

Na imagem abaixo,‎ falta o isolamento na estrutura do telhado. Devido à ausência de isolamento,‎ o ar força a sua entrada na estrutura do telhado,‎ que assim toma uma aparência característica diferente na imagem de infravermelhos.
Graphic

12.5  Corrente de ar

12.5.1  Geral

Podem encontrar-‎se correntes de ar por baixo de rodapés,‎ em volta de caixilhos de portas e janelas e por cima da sanca do teto. Este tipo de corrente de ar pode,‎ muitas vezes,‎ ver-‎se numa câmara de infravermelhos,‎ quando um fluxo de ar mais fresco refresca a superfície circundante.
Quando se investiga uma corrente de ar numa casa,‎ deverá existir pressão subatmosférica na casa. Feche todas as portas,‎ janelas e condutas de ventilação e deixe que o exaustor da cozinha funcione durante algum tempo antes de captar as imagens de infravermelhos.
Uma imagem de infravermelhos de uma corrente de ar mostra muitas vezes um padrão de fluxo típico. Poderá ver claramente este padrão de fluxo na imagem abaixo.
Tenha também em mente que as correntes de ar podem ser escondidas pelo calor produzido por circuitos de aquecimento do pavimento.

12.5.2  Figura

A imagem abaixo mostra um alçapão no teto onde uma instalação defeituosa teve como resultado uma forte corrente de ar.
Graphic