13  FLIR Systems Hakkında

FLIR Systems 1978 yılında,‎ yüksek performanslı enfrarujlu görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi alanında öncülük etmek amacıyla kurulmuştur ve geniş bir yelpazedeki ticari,‎ endüstriyel ve hükümet uygulamaları için termik görüntüleme sistemleri tasarımı,‎ üretimi ve pazarlanmasında dünya lideridir. Bugün,‎ FLIR Systems 1958 yılından bu yana enfraruj teknolojisinde önemli gelişmeler kaydetmiş beş önemli şirketi kapsamaktadır. Bu şirketler; İsveçli AGEMA Infrared Systems (önceden AGA Infrared Systems)‎,‎ üç Amerikan şirketi olan Indigo Systems,‎ FSI,‎ and Inframetrics ve Fransız Cedip şirketidir.
2007 yılından bu yana,‎ FLIR Systems,‎ sensör teknolojilerinde sahip olduğu dünya lideri uzmanlıkla birkaç şirketi bünyesine katmıştır:
Graphic

Şekil 13.1  1960'ların başındaki patent belgeleri

FLIR Systems,‎ ABD'de üç (Portland,‎ OR; Boston,‎ MA; Santa Barbara,‎ CA)‎ ve İsveç'te bir (Stokholm)‎ üretim tesisine sahiptir. 2007 yılından beri,‎ Talin Estonya'da da bir üretim tesisi bulunmaktadır. Belçika,‎ Brezilya,‎ Çin,‎ Fransa,‎ Almanya,‎ İngiltere,‎ Hong Kong,‎ İtalya,‎ Japonya,‎ Kore,‎ İsveç ve ABD'deki— doğrudan satış ofislerimizin yanı sıra dünya çapındaki temsilcilik ve distribütörlük ağımız— uluslararası müşterilerimize hizmet vermektedir.
FLIR Systems,‎ enfrarujlu kamera sektöründe yenilikçilik konusunda lider konumdadır. Mevcut kameralarımızı sürekli geliştirerek ve yenilerini üreterek,‎ pazar taleplerinin önünde gitmekteyiz. Şirket,‎ endüstriyel denetimler için pille çalışan ilk taşınabilir kamera,‎ ilk soğutmasız enfrarujlu kamera gibi iki yenilikle,‎ ürün tasarımı ve geliştirme alanlarında birçok yeniliğe imza atmıştır.
Graphic

Şekil 13.2  1969: Thermovision Model 661. Yaklaşık ağırlıklar kamera için 25 kg,‎ osiloskop için 20 kg,‎ üç ayak sehpa için ise 15 kg'dı. Operatör,‎ ayrıca bir adet 220 VAC jeneratör ve sıvı nitrojen içeren 10 L hacimli bir kavanoza ihtiyaç duymaktaydı. Osiloskopun sol tarafında,‎ Polaroid bağlantısı (6 kg)‎ görülebilir.

Graphic

Şekil 13.3  2015: FLIR One,‎ iPhone ve Android mobil telefonlar için aksesuar. Ağırlık: 90 g.

FLIR Systems,‎ kamera sistemlerinin tüm önemli mekanik ve elektronik parçalarını kendisi üretmektedir. Dedektör tasarımı,‎ mercek ve sistem elektronik devrelerinin üretiminden,‎ nihai test ve kalibrasyona kadar tüm üretim aşamaları kendi mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmekte ve yönetilmektedir. Bu enfraruj uzmanlarının sahip olduğu uzmanlık,‎ enfrarujlu kameranızda bulunan tüm önemli parçaların hassaslığının ve güvenilirliğinin garantisidir.

13.1  Bir enfrarujlu kameradan daha fazlası

FLIR Systems olarak işimizin yalnızca en iyi enfrarujlu kamera sisteminin üretilmesinden daha öteye uzandığını biliyoruz. Enfrarujlu kamera sistemlerimizi kullanan tüm kullanıcılara en güçlü kamera -‎ yazılım kombinasyonlarını sunarak daha verimli çalışabilmelerini sağlamak konusunda kararlıyız. Özellikle önleyici bakıma yönelik olarak tasarlanmış yazılım,‎ AR-‎GE ve süreç izleme faaliyetleri şirket içinde gerçekleştirilmektedir. Yazılımların çoğunu geniş bir dil çeşitliliğiyle bulmak mümkündür.
Ekipmanınızın en zorlu enfraruj uygulamalarının gereksinimlerini karşılayabilmesi amacıyla tüm enfrarujlu kameralarımızı geniş bir aksesuar yelpazesiyle destekliyoruz.

13.2  Bilgimizin paylaşılması

Kameralarımız her ne kadar kullanımı kolay şekilde tasarlanmış olsa da,‎ kamera kullanımı dışında termografi hakkında bilinmesi gereken birçok şey bulunmaktadır. Bu nedenle FLIR Systems,‎ sertifikalı eğitim sağlayan ayrı bir işletme ünitesi,‎ Enfraruj Eğitim Merkezi'ni (Infrared Training Center -‎ ITC)‎ kurmuştur. ITC eğitimlerinden birine katılarak,‎ gerçek bir uygulama deneyimi kazanabilirsiniz.
ITC personeli,‎ teorik enfraruj bilgilerinizi pratiğe uygularken ihtiyacınız olabilecek her türlü uygulama desteğini de sağlamaktadır.

13.3  Müşterilerimizin desteklenmesi

FLIR Systems kameranızın her zaman çalışmasını sağlamak amacıyla dünya çapında bir servis ağında hizmet vermektedir. Kameranızla ilgili bir sorun yaşamanız durumunda,‎ yerel servis merkezleri bu sorunu mümkün olan en kısa sürede gidermek için gerekli tüm ekipman ve bilgiye sahiptir. Bu nedenle kameranızı dünyanın diğer ucuna göndermenize ya da dilinizi konuşmayan biriyle anlaşmaya çalışmanıza gerek yoktur.