12  Uygulama örnekleri

12.1  Nem ve su kaynaklı zararlar

12.1.1  Genel

Bir evde nem ve suya dayalı zarar,‎ genellikle enfrarujlu kamera kullanılarak belirlenebilir. Bunun nedeni kısmen hasar görmüş alanın ısı iletimi özelliğinin farklı olmasıdır; söz konusu alanın ısı saklama termik kapasitesi etrafındaki malzemeden farklıdır.
Nem ve su kaynaklı zararların enfrarujlu resimde nasıl görüneceği konusunda birçok etken söz konusudur.
Örneğin bu kısımlar,‎ malzemeye ve günün hangi saati olduğuna bağlı olarak farklı hızlarda ısınır ve soğur. Bu nedenle,‎ nem ve suya dayalı zararlar kontrol edilirken diğer yöntemlerin de kullanılması önemidir.

12.1.2  Şekil

Aşağıdaki resimde,‎ hatalı takılmış pencere pervazı nedeniyle suyun dış yüzeyden içeriye girdiği ve dış duvarda sudan kaynaklanan önemli bir zararın oluştuğu görülmektedir.
Graphic

12.2  Prizde hatalı temas

12.2.1  Genel

Prizin bağlantı türüne bağlı olarak,‎ kablonun hatalı biçimde bağlanması lokal sıcaklık artışlarıyla sonuçlanabilir. Bu sıcaklık artışının nedeni,‎ gelen kablonun bağlantı noktası ile prizin temas alanının azalmasıdır ve bu durum yangına neden olabilir.
Prizlerin yapısı,‎ üreticiden üreticiye önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenle,‎ prizde söz konusu olan farklı hatalar enfrarujlu resimlerde benzer görünüşler oluşturabilir.
Lokal sıcaklık artışı aynı zamanda kablo ile priz arasında hatalı temastan ya da yük farklılıklarından kaynaklanabilir.

12.2.2  Şekil

Aşağıdaki resimde,‎ bağlantıda hatalı temasın lokal sıcaklık artışına neden olduğu bir kablo -‎ priz bağlantısı görülmektedir.
Graphic

12.3  Oksitlenmiş priz

12.3.1  Genel

Priz tipine ve prizin takılmış olduğu ortama bağlı olarak,‎ prizin temas yüzeylerinde oksitlenme görülebilir. Bu oksitlenmeler priz yüklendiğinde lokal direnç artışlarıyla sonuçlanabilir; bu artışlar enfrarujlu resimlerde lokal sıcaklık artışı olarak görülür.
Prizlerin yapısı,‎ üreticiden üreticiye önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenle,‎ prizde söz konusu olan farklı hatalar enfrarujlu resimlerde benzer görünüşler oluşturabilir.
Lokal sıcaklık artışı aynı zamanda kablo ile priz arasında hatalı temastan ya da yük farklılıklarından kaynaklanabilir.

12.3.2  Şekil

Aşağıdaki resimde,‎ bir tanesinin sigorta tutucusu temas yüzeylerinde sıcaklığın artmış olduğu bir dizi sigorta görülmektedir. Sigorta tutucunun metal yüzeyleri nedeniyle,‎ sıcaklık artışı söz konusu bölgede değil sigortanın seramik malzemelerinde görülmektedir.
Graphic

12.4  Yalıtım sorunları

12.4.1  Genel

Yalıtım sorunları,‎ zaman içinde yalıtım malzemesinin hacmen azalması ve duvarlardaki boşlukları tam olarak dolduramamasından kaynaklanabilir.
Bu bölgelerin uygun olarak yalıtılmış bölgelerden farklı bir ısı iletim özelliğine sahip olması ve/veya binaya giren havanın görülebilmesi nedeniyle,‎ söz konusu yalıtım bozuklukları enfrarujlu kamera aracılığıyla belirlenebilir.
Bir bina incelenirken,‎ binanın içi ile dışı arasındaki sıcaklık farkı en az 10°C olmalıdır. Dikmeler,‎ su boruları,‎ beton kolonlar ve benzer parçalar,‎ enfrarujlu resimlerde yalıtım bozukluklarıyla benzerlik gösterebilir. Doğal olarak küçük farklılıklar söz konusu olabilir.

12.4.2  Şekil

Aşağıdaki resimde,‎ çatı iskeletindeki yalıtımın eksik olduğu görülmektedir. Yalıtım eksikliğine bağlı olarak,‎ hava çatıdan içeriye girmiş,‎ bu da enfrarujlu resim üzerinde farklı görüntüler oluşturmaktadır.
Graphic

12.5  Cereyan

12.5.1  Genel

Cereyan süpürgeliklerin altında,‎ kapı ve pencerelerin çevresinde ve tavanda söz konusu olabilir. Bu tür cereyan,‎ daha soğuk bir hava akımı etrafındaki yüzeyi soğuttuğundan,‎ genellikle enfrarujlu kamerayla görülebilir.
Bir evde cereyan olup olmadığını incelerken,‎ evdeki basınç atmosfer basıncının altında olmalıdır. Tüm kapıları,‎ pencereleri ve havalandırma kanallarını açın ve enfrarujlu resimleri çekmeden önce mutfak fanlarını bir süre çalıştırın.
Cereyanın enfrarujlu resminde tipik bir akış modeli söz konusudur. Bu akış modelini aşağıdaki resimde açıkça görebilirsiniz.
Ayrıca cereyanın zeminden ısıtma devrelerinin yarattığı ısı tarafından gizlenebileceğini unutmayın.

12.5.2  Şekil

Aşağıdaki resimde hatalı kurulum nedeniyle güçlü bir cereyanın söz konusu olduğu bir tavan kapağı görülmektedir.
Graphic