Gehen Sie folgendermaßen vor:
Laden Sie den Akku auf. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
Halten Sie die
-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Bereich bzw. das gewünschte Objekt, und sehen Sie sich das Wärmebild an. Die relative Temperatur wird farblich von heiß nach kalt (bzw. hell nach dunkel) dargestellt. Der Infrarot-Thermometermesswert (links oben im Bildschirm) gibt die Temperatur an der Position des Fadenkreuzes an.
Drücken und halten Sie die Trigger-Taste. Dadurch werden die zwei Laserpointer aktiviert.
Lassen Sie die Trigger-Taste los, um das Bild einzufrieren/aufzunehmen. Drücken Sie die
-Taste, um das Bild zu speichern, oder drücken Sie die
-Taste, um das Bild zu verwerfen.