Lleve a cabo el siguiente procedimiento:
Cargue la batería. Lo puede hacer de dos formas:
Mantenga pulsado el botón
durante más de 2 segundos para encender la cámara.
Apunte con la cámara hacia un objeto de interés y visualice la imagen térmica. La temperatura relativa se representa por colores, de caliente a frio (de más claro a más oscuro, respectivamente). La lectura del termómetro de infrarrojos (parte superior izquierda en la pantalla) representa la temperatura en la posición de la cruceta.
Mantenga pulsado el disparador. Se activarán los dos punteros láser.
Suelte el disparador para congelar/capturar la imagen. Pulse el botón
para guardar la imagen o pulse
para descartar la imagen.