15  Historique de la technologie infrarouge

Avant l'année 1800,‎ l'existence de la partie infrarouge du spectre électromagnétique était totalement inconnue. Le spectre infrarouge,‎ ou plus simplement « l'infrarouge »,‎ défini à l'origine comme une forme de rayonnement thermique est certainement moins abstrait aujourd'hui qu'à l'époque de sa découverte par Herschel en 1800.
Graphic

Figure 15.1  Sir William Herschel (1738–1822)‎

Cette découverte a été faite par hasard lors de recherches sur un nouveau matériel optique. Sir William Herschel (astronome auprès du Roi d'Angleterre Georges III et également célèbre pour avoir découvert la planète Uranus)‎ était à la recherche d'un filtre optique permettant de réduire la luminosité produite par le soleil dans les télescopes lors d'observations solaires. Alors qu'il procédait à divers essais avec des échantillons de verre permettant d'obtenir une réduction de luminosité similaire,‎ il fut intrigué par le fait que certains échantillons laissaient passer peu de chaleur solaire tandis que d'autres en laissaient passer tellement que des dommages oculaires pouvaient se produire après seulement quelques secondes d'observation.
Herschel fut rapidement convaincu de la nécessité de mettre en place une expérience méthodique,‎ susceptible de mettre en évidence le matériau permettant d'obtenir la réduction de luminosité voulue ainsi qu'une réduction maximale de la chaleur. Il basa d'abord son expérience sur celle du prisme de Newton,‎ mais en se concentrant plus sur l'effet de la chaleur que sur la diffusion visuelle de l'intensité au sein du spectre. Il noircit le tube d'un thermomètre au mercure avec de l'encre pour l'utiliser en tant que détecteur de rayonnement et procéda ainsi à des tests sur les effets de la chaleur produits sur une table par les diverses couleurs du spectre en laissant passer les rayons du soleil par un prisme de verre. D'autres thermomètres placés en dehors des rayons du soleil servaient de contrôle.
Lorsqu'il déplaçait lentement le thermomètre noirci le long des couleurs du spectre,‎ la température indiquait une augmentation constante de l'extrémité violette à l'extrémité rouge. Ce qui n'était pas totalement inattendu puisque le chercheur italien,‎ Landriani observa le même effet lors d'une expérience similaire en 1777. Ce fut pourtant Herschel qui mit le premier en évidence l'existence supposée d'un point auquel la production de chaleur est au maximum,‎ mais les mesures confinées à la partie visible du spectre ne permettaient pas de localiser celui-ci.
Graphic

Figure 15.2  Marsilio Landriani (1746–1815)‎

En déplaçant le thermomètre dans la région sombre située après l'extrémité rouge,‎ Herschel constata encore une augmentation de chaleur. Le point maximum,‎ une fois découvert,‎ se situait bien après l'extrémité rouge : dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de « longueur d'onde infrarouge ».
Lorsque Herschel révéla cette découverte,‎ il fit mention de « spectre thermométrique » pour parler de cette nouvelle portion du spectre électromagnétique. Il se référait au rayonnement en lui-même en l'appelant parfois « chaleur noire »,‎ ou plus simplement « rayons invisibles ». Ironiquement,‎ et contrairement à la croyance populaire,‎ ce n'est pas Herschel qui est à l'origine du terme « infrarouge ». Ce terme n'est apparu dans les écrits que 75 ans plus tard,‎ et son auteur n'est toujours pas clairement déterminé aujourd'hui.
Le fait qu'Herschel utilise du verre dans le prisme souleva rapidement des controverses chez ses contemporains qui mirent en doute la réelle existence de la longueur d'onde infrarouge. Divers experts utilisèrent plusieurs types de verre pour tenter de confirmer le travail d'Herschel et obtenaient d'autres transparences dans l'infrarouge. Grâce à ses anciennes expériences,‎ Herschel connaissait la transparence limitée du verre par rapport au rayonnement thermique fraîchement découvert,‎ et fut bien obligé d'en conclure que les dispositifs optiques pour l'infrarouge seraient probablement réservés exclusivement aux éléments réfléchissants (par exemple,‎ miroirs plan ou courbe)‎. Fort heureusement,‎ cela ne s'avéra vrai que jusqu'en 1830. C'est à cette époque que le chercheur italien découvrit que le chlorure de sodium naturel (NaCl)‎,‎ présent dans un nombre suffisant de cristaux naturels pour pouvoir en faire des lentilles et des prismes,‎ était remarquablement transparent à l'infrarouge. Le chlorure de sodium devint de ce fait le principal matériau utilisé dans l'optique infrarouge durant tout le siècle qui suivit et ne fut détrôné que dans les années 30 par les cristaux synthétiques dont on maîtrisait de mieux en mieux la croissance.
Graphic

Figure 15.3  Macedonio Melloni (1798–1854)‎

Les thermomètres restèrent l'instrument de détection du rayonnement par excellence jusqu'en 1829,‎ année lors de laquelle Nobili inventa le thermocouple. Le thermomètre de Herschel pouvait indiquer des variations de température allant jusqu'à 0,‎2 °C (0,‎036 °F)‎,‎ et les modèles ultérieurs pouvaient indiquer des variations allant jusqu'à 0,‎05 °C (0,‎09 °F)‎. Un palier majeur fut franchi lorsque Melloni brancha plusieurs thermocouples en série pour former la première pile thermoélectrique. Ce nouvel appareil était au moins 40 fois plus sensible que les meilleurs thermomètres de l'époque destinés à la détection du rayonnement calorifique et était en mesure de détecter la chaleur émise par une personne dans un rayon de trois mètres.
La première image thermique a pu être prise en 1840,‎ suite aux recherches de Sir John Herschel,‎ fils de l'inventeur de l'infrarouge et lui-même célèbre astronome. Basé sur l'évaporation différentielle d'une fine pellicule d'huile exposée à une forme de chaleur concentrée sur celle-ci,‎ l'image thermique est rendue visible par la réflexion de la lumière à l'endroit où les effets d'interférence de la pellicule d'huile permettent à l'oeil humain de distinguer une image. Sir John tenta également d'obtenir le premier enregistrement d'une image thermique sur papier,‎ ce qu'il appela un « thermographe ».
Graphic

Figure 15.4  Samuel P. Langley (1834–1906)‎

Peu d'améliorations furent apportées à la sensibilité des détecteurs infrarouges. Un autre palier décisif fut franchi par Langley en 1880,‎ avec l'invention du bolomètre. Celui-ci est formé par un mince ruban de platine noirci branché au connecteur d'un pont de Wheatstone sur lequel le rayonnement infrarouge est concentré et un galvanomètre sensible branché sur l'autre connecteur. Cet instrument était sensé détecter le rayonnement émis par une vache dans un rayon de 400 mètres.
Un scientifique anglais,‎ Sir James Dewar,‎ fut le premier à utiliser les gaz liquéfiés comme agents refroidissant (comme par exemple,‎ l'azote liquide avec une température de -196 °C (-320,‎8 °F)‎)‎ dans le domaine de la recherche sur les basses températures. En 1892,‎ il inventa un récipient isolant unique dans lequel il était possible de stocker des gaz liquéfiés pendant des jours. Notre « bouteille thermos »,‎ utilisée pour stocker des boissons chaudes ou froides,‎ est fondée sur le principe de cette invention.
Entre 1900 et 1920,‎ les inventeurs du monde entier « découvrent » l'infrarouge. De nombreux brevets furent déposés pour des appareils permettant de détecter les personnes,‎ l'artillerie,‎ les avions,‎ les bateaux et même les icebergs. Les premiers systèmes opérationnels,‎ au sens moderne du terme,‎ furent développés durant la guerre 1914–18,‎ lorsque les programmes de recherche des belligérants étaient concentrés sur l'exploitation militaire de l'infrarouge. Ces programmes comprenaient des systèmes expérimentaux pour la détection d'intrusions ennemies,‎ l'analyse de la température à distance,‎ la protection des transmissions et le guidage de roquettes. Un système de recherche infrarouge testé durant cette période était en mesure de détecter un avion à une distance de 1,‎5 km (0,‎94 miles)‎ et une personne à plus de 300 mètres (984 pieds)‎.
Les systèmes les plus sensibles de l'époque étaient tous basés sur diverses variantes du bolomètre,‎ mais la période de l'entre-deux-guerres vit le développement de deux nouveaux détecteurs infrarouges révolutionnaires : le convertisseur d'images et le détecteur photoélectrique. Dans un premier temps,‎ le convertisseur d'images retint l'attention des militaires car il permettait pour la première fois à un observateur de voir littéralement dans le noir. Cependant,‎ la sensibilité du convertisseur d'images était limitée aux ondes infrarouges proches,‎ et les cibles militaires les plus intéressantes (par exemple,‎ des soldats ennemis)‎ devaient être éclairées par des faisceaux de recherche infrarouges. Cette dernière opération induisant le risque de donner la position de l'observateur à un poste d'observation ennemi équipé de façon similaire,‎ il est fort compréhensible que l'intérêt des militaires pour le convertisseur d'images ait pu fléchir.
Les désavantages militaires tactiques liés à l'utilisation des systèmes d'imagerie thermique dits « actifs » (notamment équipés de faisceaux de recherche)‎ donnèrent naissance après la guerre 1939–45 à un élan d'intensifs programmes de recherche militaires secrets autour de l'infrarouge afin de développer des systèmes « passifs » (sans faisceaux de recherche)‎ autour du détecteur photoélectrique extrêmement sensible. Durant cette période les prescriptions en matière de secret militaire empêchèrent totalement la divulgation de l'état de développement de la technologie d'imagerie infrarouge. Ce secret ne fut levé qu'au milieu des années 50. A partir de cette époque,‎ les appareils d'imagerie thermique appropriés purent enfin être exploités par la science et l'industrie civile.