6  Guide de démarrage rapide

Procédez comme suit :

Chargement de la batterie. Il existe deux façons de charger la batterie :

  • Chargement de la batterie à l'aide d'un câble USB connecté à l'alimentation.
  • Chargement de la batterie à l'aide d'un câble USB connecté à un ordinateur.

Maintenez le bouton Graphic enfoncé pendant plus de 2 secondes pour allumer la caméra.

Pointez la caméra vers une zone ou un objet à mesurer et affichez l'image thermique correspondante. La température relative est représentée par la couleur,‎ du chaud au froid (du plus clair au plus foncé,‎ respectivement)‎. La valeur du thermomètre infrarouge (coin supérieur gauche de l'écran)‎ représente la température à la position du réticule.

Tirez le déclencheur et maintenez-le dans cette position pour activer les deux pointeurs laser.

Relâchez le déclencheur pour geler/capturer l'image. Appuyez sur le bouton Graphic pour sauvegarder l'image,‎ ou sur le bouton Graphic pour la supprimer.