|
La quantità di radiazione assorbita da un oggetto rispetto alla radiazione ricevuta. Un valore compreso tra 0 e 1.
|
|
I gas presenti tra l'oggetto misurato e la termocamera, normalmente aria.
|
|
L'intervallo della scala della temperatura, in genere espresso come un valore di segnale.
|
|
Un radiatore con cavità a forma di bottiglia con una temperatura uniforme, osservato attraverso il collo di bottiglia.
|
|
Le aree con temperature che non rientrano nelle impostazioni di livello e campo correnti vengono colorate con i colori di
saturazione. Nei colori di saturazione sono compresi un colore di "superamento del limite massimo" ed un colore di "non raggiungimento
del limite minimo". Esiste anche un terzo colore di saturazione rosso, con cui viene contrassegnato qualunque elemento saturato
dal rilevatore per indicare che è opportuno cambiare l'intervallo.
|
|
Il processo che determina la diffusione del calore in un materiale.
|
|
Per convezione si intende uno scambio termico in cui un fluido, che viene posto in movimento o per gravità o tramite altre
forze, trasferisce il calore da un posto ad un altro.
|
|
Un oggetto che emette una frazione fissa della quantità di energia di un corpo nero per ciascuna lunghezza d'onda.
|
|
Un oggetto totalmente non riflettente. Tutta la radiazione che emette è generata solo dalla propria temperatura.
|
|
Dispositivo radiante IR con proprietà di corpo nero, utilizzato per calibrare le termocamere.
|
|
Un modo per compensare le differenze di sensibilità nelle varie parti delle immagini dal vivo ed anche per stabilizzare la
termocamera.
|
|
Un valore risultante dalla sottrazione tra due valori di temperatura.
|
|
Un'isoterma con due bande di colori invece di una.
|
|
La quantità di radiazione proveniente da un oggetto rispetto a quella di un corpo nero. Un valore compreso tra 0 e 1.
|
|
La quantità di energia emessa da un oggetto per unità di tempo ed area (W/m2).
|
|
Quantità di energia emessa da un oggetto per unità di tempo, area e lunghezza d'onda (W/m2/μm).
|
|
Un materiale trasparente solo ad alcune lunghezze d'onda ad infrarossi.
|
|
apertura angolare: l'angolo orizzontale che è possibile osservare attraverso un obiettivo IR.
|
|
Acronimo di Focal Plane Array: un tipo di rilevatore IR.
|
|
Acronimo di Instantaneous Field Of View: unità di misura della risoluzione geometrica di una termocamera.
|
|
Radiazione non visibile, con una lunghezza d'onda compresa approssimativamente tra 2 e 13 μm.
|
|
Il limite di misurazione della temperatura complessiva corrente di una termocamera ad infrarossi. Le termocamere possono avere
vari intervalli. Espresso come due temperature di corpo nero che limitano la calibrazione corrente.
|
|
Il limite di misurazione della temperatura complessiva corrente di una termocamera ad infrarossi. Le termocamere possono avere
vari intervalli. Espresso come due temperature di corpo nero che limitano la calibrazione corrente.
|
|
infrarosso
|
|
Una funzione che evidenzia le parti di un'immagine la cui temperatura è superiore, inferiore o compresa in uno o più intervalli
di temperatura.
|
|
Un'isoterma che mostra una distribuzione lineare dei colori invece di coprire le parti evidenziate dell'immagine.
|
|
Una fonte di luce alimentata elettricamente che emette radiazione laser in un sottile raggio concentrato per puntare su certe
parti di un soggetto posto davanti alla termocamera.
|
|
Il valore centrale della scala di temperatura, in genere espresso come valore di segnale.
|
|
Acronimo di Noise Equivalent Temperature Difference: unità di misura del livello di rumore delle immagini di una termocamera.
|
|
Protezioni termiche, obiettivi e filtri aggiuntivi che possono essere frapposti tra la termocamera e l'oggetto sottoposto
a misurazione.
|
|
L'immagine termica viene visualizzata con una distribuzione non uniforme dei colori, mostrando contemporaneamente sia gli
oggetti freddi che quelli caldi.
|
|
Un gruppo di valori che descrive le circostanze in cui è stata eseguita la misurazione di un oggetto e l'oggetto stesso,
quali emissività, temperatura apparente riflessa, distanza, ecc.
|
|
Abbreviazione di picture element: singolo punto di un'immagine.
|
|
La quantità di energia emessa da un oggetto per unità di tempo (W).
|
|
Una fonte di luce alimentata elettricamente che emette radiazione laser in un sottile raggio concentrato per puntare su certe
parti di un soggetto posto davanti alla termocamera.
|
|
La quantità di energia emessa da un oggetto per unità di tempo, area ed angolo (W/m2/sr).
|
|
Un dispositivo radiante IR.
|
|
Un radiatore a forma di bottiglia con un rivestimento interno assorbente, visibile attraverso il collo di bottiglia.
|
|
Il processo mediante il quale un oggetto o un gas emette energia elettromagnetica.
|
|
Una funzione che consente ad una termocamera di eseguire una correzione interna dell'immagine.
|
|
Una funzione che consente di regolare l'immagine. È sempre attiva e regola continuamente la luminosità ed il contrasto in
base al contenuto dell'immagine.
|
|
Un metodo per regolare l'immagine cambiando manualmente alcuni parametri.
|
|
La quantità di radiazione riflessa da un oggetto rispetto alla radiazione ricevuta. Un valore compreso tra 0 e 1.
|
|
Piccoli disturbi indesiderati nell'immagine termica.
|
|
Il modo in cui viene visualizzata un'immagine termica. Viene espressa con due valori di temperatura che limitano i colori.
|
|
Un valore non calibrato relativo alla quantità di radiazione che la termocamera riceve dall'oggetto.
|
|
L'insieme dei colori utilizzati per visualizzare un'immagine termica.
|
|
La temperatura per cui il colore di un corpo nero corrisponde ad un colore specifico.
|
|
Una temperatura con cui possono essere confrontati i valori misurati ordinari.
|
|
immagine ad infrarossi (o termica)
|
|
I gas ed i materiali possono essere più o meno trasparenti. La trasmissione è la quantità di radiazione IR che li attraversa.
Un valore compreso tra 0 e 1.
|
|
Un valore di trasmissione calcolato sulla base della temperatura, dell'umidità relativa dell'aria e della distanza dall'oggetto.
|
|
Un valore di trasmissione, fornito da un utente, che ne sostituisce uno calcolato.
|
|
L'umidità relativa rappresenta il rapporto tra la massa corrente del vapore acqueo nell'aria e quella massima che può contenere
in condizioni di saturazione.
|
|
Indica la modalità video di una termocamera, in contrapposizione alla normale modalità termografica. Quando una termocamera
è in modalità visibile, cattura le normali immagini video, mentre le immagini termografiche vengono catturate quando la
termocamera è in modalità IR.
|