6  クイック スタート ガイド

次の手順に従います。

バッテリーを充電します。充電方法は 2 通りあります。

  • 電源に接続した USB ケーブルを使用してバッテリーを充電します。
  • コンピュータに接続した USB ケーブルを使用してバッテリーを充電する。

カメラの電源を入れるには Graphic ボタンを 2 秒以上押し続けます。

カメラを対象領域または対象物に向けて、熱画像を表示させます。相対温度は色によって表され、温度が高いところは明るく、温度が低いところは暗く映ります。赤外線温度計の測定値 (スクリーンの左上)‎ はクロスヘアーの位置の温度です。

トリガーを引いたままにします。この操作で 2 つのレーザー ポインタが作動します。

トリガーを放して、画像をフリーズ/補足します。Graphic ボタンを押して画像を保存するか、Graphic ボタンを押して画像を破棄します。