5  머리말

FLIR SystemsFLIR TG167 선택해 주셔서 감사합니다.
FLIR의 새 FLIR TG167 이미징 적외선 온도계는 단일 스팟 적외선 온도계와 FLIR의 레전드급 열화상 카메라를 연결해줍니다. 또한 FLIR TG167에는 FLIR의 독점 Lepton 저온 카메라가 탑재되어 있어 잠재적인 문제 발생 원인과 조준해야 할 스팟을 알려줍니다.
FLIR TG167을 통해 열 패턴을 확인하고 온도를 정확하게 측정하며 이미지와 데이터를 저장할 수 있을 뿐만 아니라 메뉴의 직관적인 아이콘을 사용하여 간편하게 작동할 수 있습니다. 또한,‎ FLIR TG167에서는 Micro SD 카드 또는 USB 연결을 통해 다운로드할 수 있는 이미지를 저장하여 쉽게 문서화하고 보고서에 사용할 수도 있습니다.
이 시리즈의 주요 특징은 다음과 같습니다.