13  О компании FLIR Systems

Компания FLIR Systems,‎ основанная в 1978 году,‎ является инициатором создания высокоэффективных тепловизионных систем и мировым лидером по разработке,‎ производству и продаже систем формирования инфракрасных изображений для широкого спектра коммерческих,‎ промышленных и государственных приложений. В настоящее время FLIR Systems объединяет в своем составе пять крупных компаний,‎ известных своими выдающимися достижениями в области инфракрасной технологии: с 1958 года—шведскую компанию AGEMA Infrared Systems (бывшая AGA Infrared Systems)‎,‎ три американские компании: Indigo Systems,‎ FSI,‎ и Inframetrics,‎ и французскую компанию Cedip.
С 2007 г. FLIR Systems приобрела несколько компаний,‎ специализирующихся на производстве датчиков:
Graphic

Рисунок 13.1  Патентные документы начала 1960-х годов

FLIR Systems владеет тремя заводами в США (в Портленде,‎ штат Орегон; в Бостоне,‎ штат Массачусетс; в Санта-Барбаре,‎ штат Калифорния)‎ и одним заводом в Швеции,‎ расположенным в Стокгольме.С 2007 года также действует завод в Таллинне,‎ Эстония. Кроме того,‎ она имеет торговые представительства в Бельгии,‎ Бразилии,‎ Китае,‎ Франции,‎ Германии,‎ Великобритании,‎ Гонконге,‎ Италии,‎ Японии,‎ Швеции и США,‎ которые вместе с распространенной по всему миру сетью торговых агентов и дистрибьюторов оказывают необходимую поддержку постоянным клиентам во многих странах мира.
FLIR Systems является передовой компанией в области новых разработок и промышленного производства ИК-камер. Мы предвосхищаем потребности рынка,‎ внося усовершенствования в имеющиеся модели и разрабатывая новые типы камер. Нашей компании принадлежат такие ключевые решения в развитии данной области техники,‎ как первые портативные камеры с питанием от аккумулятора для проведения ИК-обследования промышленных объектов и первые ИК-камеры без системы искусственного охлаждения и многие другие.
Graphic

Рисунок 13.2  1969 г.:Thermovision модель 661. Эта камера весила около 25 кг,‎ осциллограф – 20 кг,‎ а штатив – 15 кг. Кроме того,‎ оператору требовался генератор переменного напряжения на 220 В и сосуд на 10 л с жидким азотом. Слева от осциллографа видна фотоприставка Polaroid (6 кг)‎.

Graphic

Рисунок 13.3  2015 г.:FLIR One,‎ приложение для мобильных телефонов с операционной системой iPhone и Android. Вес: 90 г.

FLIR Systems производит наиболее важные механические и электронные компоненты тепловизионных систем. Все этапы производственного процесса,‎ начиная от проектирования детекторов и изготовления объективов и электронных плат,‎ и заканчивая заводскими испытаниями и калибровкой готовых изделий,‎ выполняются и контролируются специалистами нашей компании. Высокая квалификация специалистов по инфракрасной технологии гарантирует точность и надежность всех основных конструктивных компонентов вашей инфракрасной камеры.

13.1  Не только камеры

Руководство компании FLIR Systems понимает,‎ что производства лучших в мире систем для ИК-съемки недостаточно. Мы уверены,‎ что для более полного использования всех возможностей систем ИК-камеры нашим заказчикам требуются наиболее современные программные средства. Специальные программы для научно-исследовательских разработок,‎ профилактического диагностирования и неразрушающего контроля производственных процессов разрабатываются собственными подразделениями компании. Большая часть программного обеспечения выпускается на нескольких языках.
Кроме того,‎ компания выпускает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей для адаптации ИК-оборудования к конкретным условиям эксплуатации.

13.2  Мы делимся своими знаниями

Хотя и наши камеры сконструированы с учетом максимального удобства для пользователей,‎ для полного использования их возможностей требуется определенный уровень знаний по термографии. Исходя их этого,‎ компания FLIR Systems создала ITC – Центр подготовки специалистов по инфракрасной технологии,‎ который,‎ являясь самостоятельным коммерческим предприятием,‎ проводит сертифицированные курсы обучения в этой области техники. Обучение по программам ITC дает неоценимые знания и практический опыт.
Персонал ITC также поможет вам в применении ваших теоретических знаний по инфракрасной технике для решения практических задач.

13.3  Техническая поддержка пользователей продукции

Компания FLIR Systems обладает сетью центров технического обслуживания,‎ развернутой по всему миру. В обязанности этих центров входит обеспечение бесперебойной работы инфракрасных камер компании. Эти центры располагают всем необходимым оборудованием и высококлассными специалистами,‎ способными в кратчайшие сроки устранить любые проблемы,‎ связанные с функционированием инфракрасных камер. Это освобождает клиентов компании от необходимости отправлять свои камеры на другой конец света или обращаться за техническими рекомендациями к иноязычным специалистам.