12  Примеры использования

12.1  Повреждение при действии влажности и воды

12.1.1  Общее

Часто с помощью инфракрасной камеры можно обнаружить просачивание влаги в доме. Отчасти это вызвано тем,‎ что поврежденная область имеет иную теплопроводность,‎ и отчасти из-за иной теплоемкости по сравнению с окружающим материалом.
Множество факторов влияют на то,‎ как повреждения и-за действия влажности и воды будут выглядеть на инфракрасном изображении.
Например,‎ нагрев и охлаждение таких участков происходит с различной скоростью в зависимости от материала и времени дня. Поэтому важно использовать и другие методы для проверки на повреждение из-за влажности и воды.

12.1.2  Рисунок

На изображении ниже показана обширная протечка на наружной стене,‎ где вода проникла во внешнюю обшивку из-за неправильно установленного наружного подоконника.
Graphic

12.2  Дефектный контакт в розетке

12.2.1  Общее

В зависимости от типа соединения в розетке неправильно присоединенный провод может привести к локальному повышению температуры. Такое повышение температуры вызывается уменьшением поверхности контакта между точкой соединения входящего провода и розеткой и может привести к пожару.
Конструкции розеток разных производителей могут иметь значительные различия. Поэтому различные дефекты в розетке могут одинаково выглядеть на инфракрасном изображении.
Локальное повышение температуры может также возникнуть из-за неправильного контакта между проводом и розеткой или из-за разницы нагрузок.

12.2.2  Рисунок

На изображении ниже показано присоединение кабеля к розетке,‎ при котором неправильный контакт в соединении привел к локальному повышению температуры.
Graphic

12.3  Окисление контактов розетки

12.3.1  Общее

В зависимости от типа розетки и условий окружающей среды контактные поверхности розетки могут окисляться. Окислы могут привести к локальному повышению сопротивления при подключении к розетке нагрузки,‎ что можно увидеть по локальному повышению температуры на инфракрасном изображении.
Конструкции розеток разных производителей могут иметь значительные различия. Поэтому различные дефекты в розетке могут одинаково выглядеть на инфракрасном изображении.
Локальное повышение температуры может также возникнуть из-за неправильного контакта между проводом и розеткой или из-за разницы нагрузок.

12.3.2  Рисунок

На изображении ниже показан ряд плавких предохранителей,‎ один из которых имеет повышенную температуру на контактных поверхностях по отношению к зажиму. Повышение температуры незаметно на оголенном металле держателя предохранителя,‎ но видно на керамическом материале предохранителя.
Graphic

12.4  Дефекты теплоизоляции

12.4.1  Общее

Дефекты изоляции могут возникнуть из-за потери объема изоляции с течением времени,‎ вследствие чего полость в каркасной стене оказывается заполненной не полностью.
Инфракрасная камера позволяет увидеть такие дефекты теплоизоляции,‎ так как у них иные характеристики теплопроводности,‎ по сравнению с участками с правильно установленной изоляцией,‎ а также увидеть область,‎ где воздух проникает в каркас здания.
При осмотре здания разность температур между внутренней и наружной частью должна быть не менее 10°C. Стойки,‎ водопроводные трубы,‎ бетонные колонны и тому подобные компоненты могут выглядеть на инфракрасном изображении как дефекты теплоизоляции. Незначительные различия также могут возникать естественным путем.

12.4.2  Рисунок

На изображении ниже изоляция в несущей конструкции крыши отсутствует. Из-за отсутствия изоляции воздух проник в конструкцию крыши,‎ что видно по характерному отличию на инфракрасном изображении.
Graphic

12.5  Сквозняк

12.5.1  Общее

Сквозняки можно обнаружить под плинтусами,‎ вокруг дверных и оконных коробок и за потолочным плинтусом. Такой тип сквозняков часто можно увидеть с помощью инфракрасной камеры,‎ так как поток более холодного воздуха охлаждает окружающую поверхность.
При выявлении сквозняков в доме необходимо создать давление ниже атмосферного. Перед созданием инфракрасных снимков закройте все двери,‎ окна и вентиляционные отверстия и включите на некоторое время вытяжной вентилятор на кухне.
На инфракрасном изображении сквозняка часто видна форма потока,‎ характерная для пара. На рисунке ниже ясно видно эту форму потока.
Следует также иметь в виду,‎ что сквозняки могут скрываться теплом от систем обогрева пола.

12.5.2  Рисунок

На изображении ниже показан потолочный люк,‎ неправильная установка которого привела к сильному сквозняку.
Graphic