6  Snabbstartsguide

Gör så här:

Ladda batteriet. Det kan du göra på två olika sätt:

  • Ladda batteriet med en USB-kabel som ansluts till nätaggregatet.
  • Ladda batteriet med en USB-kabel ansluten till en dator.

Slå på kameran genom att hålla knappen Graphic nedtryckt i mer än 2 sekunder.

Rikta kameran mot önskat område eller objekt och se värmebilden. Temperaturen representeras av färg,‎ varm till kall (ljus respektive mörk)‎. IR-termometerns avläsning (längst upp till vänster på skärmen)‎ anger temperaturen vid hårkorsets position.

Tryck in avtryckaren och håll den intryckt. Då aktiveras de två laserpekarna.

Släpp upp avtryckaren för att frysa/ta bilden. Tryck på knappen Graphic för att spara bilden eller tryck på knappen Graphic för att ta bort bilen.